主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好、工程师!
请查看此处的 vedio i 帖子。 您会发现相应地错过了 BQ76952采样的电芯电压。 此外、LD 电压异常。
当我们重新启动机器时、一切都正常。 这个问题有什么原因,这会再次抱怨吗?
感谢你的帮助。
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Allen:
我建议关闭左侧的"Auto Refresh"。 这可能会影响 bqStudio 的测量。
如果此后出现错误、可能是 bqStudio 上的测量环路设置过快。 您可能需要减小该值、然后查看是否有改进。
视频中似乎也存在寄存器错误。 如果以上任一操作都不起作用、您可以尝试重新启动 bqStudio。
我认为这些漏电压的原因全部是 bqStudio 本身、而不是 BQ76952。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
e2e.ti.com/.../BMS_2D00_V1.pdf
我认为电芯-12mv 是由于首先发生了 HWMX 故障。 但无论如何、请在 ti.com 上查找
谢谢
您好 Allen:
我看到电芯1 (VC1-VC0)有问题。 VC0的 Cell-0输入需要有输入滤波器组件、因此那里应该有100欧姆。 我猜是这可能导致了此处的问题。
此外、该电池无需配备 P-FET、它可以是 N 沟道 FET。 与我们的参考设计中显示的内容类似:
D1二极管应为肖特基二极管、而不是传统二极管。 D6/D9/D2也是如此。
Q30不应跨接于 CHG 或 DSG FET。 只能将其放置在 DSG FET 上。 借助电流设置、您可以通过 Q30的体二极管绕过 CHG FET。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
Allen、
我还注意到、BQ76952 IC 的所有接地似乎都引用 PACK-。 这是不好的、所有这些都应参考 BAT-。
编辑: 千万不要介意上面的评论。 我看到"PACK-"是您的 BAT-。
请记住、您还需要将电池电流的高电流路径与 IC 接地的低电流路径分开。 这可以通过0欧姆电阻器或网络连接来实现、如上面我分享的参考设计所示。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙