大家好、
- 当使用 TLV62568PDRLR 为 WiFi 提供3.3V 电源时、我们发现、当 SOC 强制将 GPIO (W3.3EN)设置为低电平时、使使使能引脚保持2V 的电压、从而使 WiFi 仍可使用3.3V 电压、您有什么想法吗? 红色圆圈。
尝试其他供应商的降压 IC 解决方案、关断电源后、使能变为0V、不会出现泄漏电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
尝试其他供应商的降压 IC 解决方案、关断电源后、使能变为0V、不会出现泄漏电流。
您好、Gary、
当我们删除 C79时,这种情况不再出现。
看起来 EN 引脚没有被 GPIO 正确拉低。
您是否需要 C79?
GPIO 的灌电流是多少?
此致、
费宾