This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568PDRLR 漏电流

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218847/tlv62568-tlv62568pdrlr-leakage-current

器件型号:TLV62568

大家好、

  1. 当使用 TLV62568PDRLR 为 WiFi 提供3.3V 电源时、我们发现、当 SOC 强制将 GPIO (W3.3EN)设置为低电平时、使使使能引脚保持2V 的电压、从而使 WiFi 仍可使用3.3V 电压、您有什么想法吗? 红色圆圈。  

 

 

尝试其他供应商的降压 IC 解决方案、关断电源后、使能变为0V、不会出现泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我明天会回来与你们讨论这件事。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我不确定 GPIO 引脚为什么不能将 EN 引脚拉低。  

    您是否曾尝试使用新的 TLV62568PDRLR 进行替换 、EN 引脚的行为是否相同?  

    您是否认为多个样本具有一致性?

    您是否还可以删除 C79并再次检查?

     GPIO 的灌电流是多少?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    有任何来自您的更新吗?

    您是否需要有关该主题的进一步支持?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们用三个样本进行了测试,结果一致(EN 引脚的电压保持在2V )。

    当我们移除 C79时、不再发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    当我们删除 C79时,这种情况不再出现。

    看起来 EN 引脚没有被 GPIO 正确拉低。

    您是否需要 C79?

     GPIO 的灌电流是多少?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C79被保留。 (可以将其移除。)

    EN 引脚的灌电流为0.1uA/0.08uA (上电/断电)、

    (注:器件进入断电模式并移除 R337后、GPIO (W3.3EN)为0V 、EN 引脚为2V。)

    如上所述、您对 TLV62568PDRLR 的电路设计有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如果  可以移除 C79、则我建议移除。 我认为这是没有必要的。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您是否需要有关该主题的进一步支持?

    此致、

    费宾