This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:ADC 采样精度受温度影响

Guru**** 2509655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138128A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219970/ucd3138128a-adc-sampling-accuracy-is-affected-by-temperature

器件型号:UCD3138128A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

之前的通道采样对当前通道的影响及其与高温和低温之间的关系; 为什么当前一个通道信号大于当前通道信号时、低温受到的影响较小、而室温下的影响较大、即室温下同一信号的 ADC 读数大于低温下的 ADC 读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ade:

    这是温度漂移、而不仅仅是 UCD、所有采样电路组件都将受到温度漂移的影响。

    但对于 ADC 采样串扰、我有如下一些建议:

    1. 保持测量源和 UCD3138引脚之间的串联电阻或等效串联电阻尽可能低。
    2. 在 ADC 引脚和模拟接地端之间使用最大可能值(< 0.22 μF)的电容器。
    3. 请勿在测量序列中分配与低电平 Δ(Δ< 200mV)相邻的高电平信号(Δ V > 1000mV)。
    4. 不要将低电平信号(Δ< 200mV)配置为序列中的第一次测量。 Δ 具有不太敏感的信号、这意味着第一次测量(SEQ0)时使用低阻抗测量节点和高电平信号(Δ V > 1000mV)。
    5. 在实际测量之间使用"虚拟测量"、以便将串扰的影响与序列中的前一次测量隔离。 虚拟测量是在两个实际测量之间执行的测量、以将两者分开、但对应用没有其他意义、其测量结果将被忽略。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、王:     端口的输入电压  经过 测试 、       在 室 温 及 低温  (0 ℃ )下电压值基本保持不变、 表明          外部 电路没有温漂问题;    现在、我们要搞         清楚为什么 在      前一个 通道的信号值  远 高于   当前通道  信号 (    在 室 温     下读取的 ADC 值大于在 低温下读取的值 )时、温漂现象很明显、   当           电流通道信号值与电 流通道 信号 值之间的差异  非常 小时、  温 漂 现象 基本上 消失了。       " 串扰" 与 温度 漂移之间有何关系?    温 漂的原因是什么?  是否  保持 采样保持 电容 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ade:

    UCD3138128A 具有准确的 ADC 采样性能。  

    如果我们 能获得有关您的设计的更多信息和数据、我们可以更快、更强大地为您提供支持。

    我收到一封电子邮件、其中要求我们几天前支持 LuxShare 的 FAE 提供有关 ADC 串扰的信息、也许我们可以继续通过这种方式为您提供支持。

    谢谢!

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 雅各布 ,
                感谢   您的 支持。   有关 资料    如下:
    1.              目标采样  信号的外部采样电路  如    下图(目标信号   为+12V_IMONL_FILT)


     
    2、                   目标 信号 采样通道上一采样通道的外部采样电路  如     下图:


     
    3、          开始时 我们     在 室 温 及 低温下对目标信号进行了测试  0 ℃  , 发现    其 值存在偏差, 表明存在  温 漂 现象。   有关 数据   如下:
        目标 信号的实际电压值:216mV ( 实际 电压 值   在 正常 和 低温  条件下保持一致)
                          从 目标 信号读取的 ADC 值值 :353 (0℃),365(25℃)
    4.               先前 采样 通道 信号的电压和 ADC 值   如下:
    电压:1.565V
    ADC:2577(25℃)2566(0℃)器
                5.  将  前面的 采样 通道 信号接地后、       目标 信号的 ADC 读数   如下
    ADC:353(25℃)352 μ s 0℃()
    如果 您 需要 我们  提供 其他 信息、 请 告知我们  。

    我们 试图  发送  电子邮件、 但 失败了

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ade:

    感谢您的分享。

    我认为我提出的建议可能有助于您解决这一问题。 请尝试一下:

    1. 保持测量源和 UCD3138引脚之间的串联电阻或等效串联电阻尽可能低。
    2. 在 ADC 引脚和模拟接地端之间使用最大可能值(< 0.22 μF)的电容器。
    3. 请勿在测量序列中分配与低电平 Δ(Δ< 200mV)相邻的高电平信号(Δ V > 1000mV)。
    4. 不要将低电平信号(Δ< 200mV)配置为序列中的第一次测量。 Δ 具有不太敏感的信号、这意味着第一次测量(SEQ0)时使用低阻抗测量节点和高电平信号(Δ V > 1000mV)。
    5. 在实际测量之间使用"虚拟测量"、以便将串扰的影响与序列中的前一次测量隔离。 虚拟测量是在两个实际测量之间执行的测量、以将两者分开、但对应用没有其他意义、其测量结果将被忽略。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢   您的 建议。  目前、  采样 精度 已经    按照  要求进行了调整; 但 我们 不  想仅仅  解决  电流             问题、而是想了解温漂问题的根本原因。  为什么       同一 信号的 ADC 值  在 室 温 和 低温下会不同 ?     提供的建议  用于 解决 串扰 问题、 而不是   温度 漂移 问题的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ade:

    1.下面是 UCD3138128A 的数据表。

    ADC 基准电压会在不同温度下发生变化、这可能会导致在不同温度下产生误差。

    2.我们已经 在25℃、55℃ 和100℃ 中测试了 ADC 采样精度。

     与25℃ 的测试数据相比、最坏的情况下获得了3LSB 间隙。 温度漂移的影响不是那么大。

    3.在您的情况下,如果前一个 通道连接到 AGND,则 0℃ 中的当前通道误差 会降低到1LSB。

    这似乎不是导致误差的温度。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢 您  的 回答。  我们 知道               UCD3138的内部基准电压不存在明显的温漂问题。   测试后 、我们 发现        在没有  先前 通道 串扰的情况下不存在温漂问题。  但是、 当  发生 串扰时、  就会    存在温漂问题 (  可以    在  前面的 回复中引用具体值)。   我们 想  知道的 是  、为什么    串扰的电压值 会 受到  温度的影响?  或者、 为什么       在 低温下串扰现象不明显 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ade:

    很抱歉耽误你的时间。  

    温度变化也会影响外设组件、这可能会导致采样值变化。

    找到减少串扰的方法可能会更有帮助。

    此致!

    雅各布