主题中讨论的其他器件:UCD3138、
之前的通道采样对当前通道的影响及其与高温和低温之间的关系; 为什么当前一个通道信号大于当前通道信号时、低温受到的影响较小、而室温下的影响较大、即室温下同一信号的 ADC 读数大于低温下的 ADC 读数?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
之前的通道采样对当前通道的影响及其与高温和低温之间的关系; 为什么当前一个通道信号大于当前通道信号时、低温受到的影响较小、而室温下的影响较大、即室温下同一信号的 ADC 读数大于低温下的 ADC 读数?
您好、Ade:
这是温度漂移、而不仅仅是 UCD、所有采样电路组件都将受到温度漂移的影响。
但对于 ADC 采样串扰、我有如下一些建议:
此致!
雅各布
嗨、王: 端口的输入电压 经过 测试 、 在 室 温 及 低温 (0 ℃ )下电压值基本保持不变、 表明 外部 电路没有温漂问题; 现在、我们要搞 清楚为什么 在 前一个 通道的信号值 远 高于 当前通道 信号 ( 在 室 温 下读取的 ADC 值大于在 低温下读取的值 )时、温漂现象很明显、 当 电流通道信号值与电 流通道 信号 值之间的差异 非常 小时、 温 漂 现象 基本上 消失了。 " 串扰" 与 温度 漂移之间有何关系? 温 漂的原因是什么? 是否 保持 采样保持 电容 ?
亲爱的 雅各布 ,
感谢 您的 支持。 有关 资料 如下:
1. 目标采样 信号的外部采样电路 如 下图(目标信号 为+12V_IMONL_FILT)

2、 目标 信号 采样通道上一采样通道的外部采样电路 如 下图:

3、 开始时 我们 在 室 温 及 低温下对目标信号进行了测试 0 ℃ , 发现 其 值存在偏差, 表明存在 温 漂 现象。 有关 数据 如下:
目标 信号的实际电压值:216mV ( 实际 电压 值 在 正常 和 低温 条件下保持一致)
从 目标 信号读取的 ADC 值值 :353 (0℃),365(25℃)
4. 先前 采样 通道 信号的电压和 ADC 值 如下:
电压:1.565V
ADC:2577(25℃)2566(0℃)器
5. 将 前面的 采样 通道 信号接地后、 目标 信号的 ADC 读数 如下
ADC:353(25℃)352 μ s 0℃()
如果 您 需要 我们 提供 其他 信息、 请 告知我们 。
我们 试图 发送 电子邮件、 但 失败了
最佳
您好、Ade:
感谢您的分享。
我认为我提出的建议可能有助于您解决这一问题。 请尝试一下:
此致!
雅各布
您好、Ade:
1.下面是 UCD3138128A 的数据表。

ADC 基准电压会在不同温度下发生变化、这可能会导致在不同温度下产生误差。
2.我们已经 在25℃、55℃ 和100℃ 中测试了 ADC 采样精度。
与25℃ 的测试数据相比、最坏的情况下获得了3LSB 间隙。 温度漂移的影响不是那么大。
3.在您的情况下,如果前一个 通道连接到 AGND,则 0℃ 中的当前通道误差 会降低到1LSB。
这似乎不是导致误差的温度。
此致!
雅各布
您好、Jacob:
感谢 您 的 回答。 我们 知道 UCD3138的内部基准电压不存在明显的温漂问题。 测试后 、我们 发现 在没有 先前 通道 串扰的情况下不存在温漂问题。 但是、 当 发生 串扰时、 就会 存在温漂问题 ( 可以 在 前面的 回复中引用具体值)。 我们 想 知道的 是 、为什么 串扰的电压值 会 受到 温度的影响? 或者、 为什么 在 低温下串扰现象不明显 ?