Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01
主题中讨论的其他器件:TPS62A01
您好!
就背景而言、我计划使用 TLV62085RLT 电压稳压器为具有+/-3%严格电压调节要求的器件供电。 稳压器的数据表注意到、反馈调节电压(VFB)的规格最小值为792mV、标称值为800mV、最大值为808mV、Tj = 0C 至85C 时。 但在 WEBENCH 上、无论稳压器结温如何、容差都设置为20mV。
1.数据表和仿真工具的公差差异是什么原因造成的?
2. WEBENCH 上的容差是否在稳压器的整个结温范围(-40°C 到150°C)内? 在某些情况下、我要使用的稳压器的结将接近90°C。