This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:数据表和 WEBENCH 之间的 IC 反馈容差规格存在差异。

Guru**** 2500465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210335/tlv62085-discrepancy-between-datasheet-and-webench-for-ic-feedback-tolerance-spec

器件型号:TLV62085
主题中讨论的其他器件:TPS62A01

您好!

就背景而言、我计划使用 TLV62085RLT 电压稳压器为具有+/-3%严格电压调节要求的器件供电。 稳压器的数据表注意到、反馈调节电压(VFB)的规格最小值为792mV、标称值为800mV、最大值为808mV、Tj = 0C 至85C 时。 但在 WEBENCH 上、无论稳压器结温如何、容差都设置为20mV。  

1.数据表和仿真工具的公差差异是什么原因造成的?

2. WEBENCH 上的容差是否在稳压器的整个结温范围(-40°C 到150°C)内? 在某些情况下、我要使用的稳压器的结将接近90°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!  

    感谢您使用 E2E。

    我明天会向你通报最新情况。

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    对于延迟响应、我们深表歉意、

    数据表中显示的1%是反馈精度、它与平均 Vout 精度相关、它还取决于您在设计中使用的反馈电阻器的容差。

    [报价 userid="498137" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210335/tlv62085-discrepancy-between-datasheet-and-webench-for-ic-feedback-tolerance-spec "]但是、在 WEBENCH 上、无论稳压器的结温如何、容差都设置为20mV。  [/报价]

    我没有明白您的意思、您是指这里的输出电压纹波吗? 请澄清。 如果您再次参考 Vout 纹波、则取决于您的工作条件以及输出电容。

    请提供您的运行条件、并将您在 WEBENCH 中所指的内容发送给我

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moheddin:

    是的、Vout 精度是需要关注的问题。 我将0.1%电阻器用于反馈网络、因此我的输出容差应该是1.2%。 在 WEBENCH 上、 稳压器的反馈容差为20mV (图2)、Vout 容差为2.66%(图3)。 我并不关心输出电压纹波。 输出电压容差。 我在5V 输入、3.3V 输出和0.5A 负载下运行。  

    图1:仿真电路。

    图2:IC 反馈容差

    图3:输出电压容差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我正在使用0.1%的电阻器作为反馈网络,因此我的输出容差应为1.2%。 [/报价]

    是的、您是正确的、它应该是最大容差。 但一般情况下、它也取决于运行条件。 数据表中显示的反馈容差是指器件在 PWM 模式下运行时的值。  

    在 WEBENCH 上、 稳压器的反馈容差为20mV (图2)、Vout 容差为2.66%(图3)。 [/报价]

    我需要向 WEBENCH 团队核实一下这个值、因为它看起来对我而言太大了。

    如果您的负载电流为0.5A、何不试试我们最新的 Value Line 明星产品- TPS62A01/2 (TPS62A01数据表、产品信息和支持| TI.com)、它还提供2A 版本。

    谢谢!

    此致、

    莫海德丁

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    如果您没有其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。