主题中讨论的其他器件:Strike
您好!
在我们的设计中、我们拥有单个 PCBA、其中包含 BMS (BQ76930)以及微控制器和其他外设、即电机驱动电路、传感器等。
我们注意到、如果我们在 PCBA 上的任何位置应用 ESD、BMS 就会在没有微控制器任何指令的情况下关闭。
我们的问题是:
1.如果我们在 PCBA 中的任何地方应用 ESD、BMS 之所以会熄灭。 2、如何保护 BMS 不受 ESD 影响?
此外、您是否有任何参考设计可以从充电器输入唤醒 BMS。 数据表中存在仅在按下按钮时唤醒的电路。
但是、在我们的产品中、我们可以通过按钮按压和充电器输入唤醒。
但是、我们已经有可在按下按钮和充电器检测时唤醒的电路、
如果我们在充电器仍连接时 BMS 关闭、那么该电路会从电池消耗相当大的电流。
因此我们需要一些优化电路。