This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930

Guru**** 2514845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211732/bq76930-bq76930

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:Strike
您好! 

在我们的设计中、我们拥有单个 PCBA、其中包含 BMS (BQ76930)以及微控制器和其他外设、即电机驱动电路、传感器等。
我们注意到、如果我们在 PCBA 上的任何位置应用 ESD、BMS 就会在没有微控制器任何指令的情况下关闭。
我们的问题是:

1.如果我们在 PCBA 中的任何地方应用 ESD、BMS 之所以会熄灭。 2、如何保护 BMS 不受 ESD 影响?

此外、您是否有任何参考设计可以从充电器输入唤醒 BMS。 数据表中存在仅在按下按钮时唤醒的电路。
但是、在我们的产品中、我们可以通过按钮按压和充电器输入唤醒。
但是、我们已经有可在按下按钮和充电器检测时唤醒的电路、
如果我们在充电器仍连接时 BMS 关闭、那么该电路会从电池消耗相当大的电流。
因此我们需要一些优化电路。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gagan:

    可能很难在没有任何指令的情况下准确知道器件关闭的原因。 可能电芯组之间的电源变得不稳定、并导致器件关断。 我们通常建议使 ESD 电流路径远离敏感元件、以便 ESD 电流流入电池。 ESD 施加在何处?

    我们有以下应用手册:  避免 bq20zxx 电池组电子产品中的 ESD 和 EMI 问题,它适用于较旧的设备,但在一些细节中讨论了这些主题。

    ESD 电容器、TVS 二极管、火花隙通常用于引导 ESD 电流。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Luis  

    我们拥有单个 PCBA、其中包含 BMS、微控制器、电机驱动电路和其他传感器。  

    在我们的 PCBA 中、即使我们在与 BMS IC 相差很远的连接器上应用 ESD、BMS 也会关闭。

    根据我们的内部规范、我们的器件应在所有连接器上通过8KVA 接触放电和16KVA 空气放电。  

    实际上、我们现在正在研究已经现场的器件中的"深度放电电池"问题。 如果连接充电器、电池会深度放电、并且出于某种原因、由于 ESD (或 EMI/EMC 或任何其他原因)、BMS 会关闭、因为我们当前的设计会继续消耗电池的2.2mA、最终会对电池进行深度放电。 因此我们需要两种解决方案

    1、如何避免 BMS 掉线。

    2、优化充电器检测电路。 您是否有任何针对该器件的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gagan:

    1、如何避免 BMS 掉线。
    这很难调试、我觉得很有趣的一点是您提到在电池深度放电时会发生这种情况。 可能是电池放电足够快、以至于任何电芯组几乎都接近 UVLO 点、那么 ESD 事件可能足以导致这些电压中断、并导致电压降至 UVLO (VSHUT)以下、从而导致关断事件。  

    您是否确认该器件已发货/停机? 您能否测量 CAP1/CAP2电压并查看它们是否异常?

    2、优化充电器检测电路。 您是否有任何针对该器件的参考设计?
    对于2.2mA 的 IF 泄漏电流、这可能是导致电芯深度放电的主要问题。 遗憾的是、我们没有充电器检测电路。 如果需要、我可以多想一想。 但也可以使用开关、例如仅在连接充电器时启用的 BJT、可能通过与正常充电路径不同的物理路径。  

    如果您可以分享原理图、我还可以看看我是否注意到任何东西。 如果您不方便通过 E2E 分享、可通过 PM 发送原理图。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何 以避免 BMS 关闭。

    我没有提到"您提到在电池深度放电时会发生这种情况"。 我的意思是、如果 BMS 由于 ESD 或其他原因而关闭、电池会由于 充电器检测电路的高泄漏电流(2.2mA)而深度放电。 如果电池已经深度放电、出于安全原因、我们不允许器件运行。

    我们测量了 BMS 输出的3.3V 电压、如果我们在 PCBA 上的任何位置应用 ESD、该电压就会熄灭。 我们可以仔细检查  CAP1/CAP2 并查看它们是否异常。

    优化充电器检测电路。 您是否有任何针对该器件的参考设计?

    请分享您的电子邮件 ID。 我将与大家分享原理图的 Altium 连接线链接。 问题是、我们无法使用类似电路的开关、因为充电器位于器件外部、并且电源接地与我们的器件电源不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gagan,

    我明白了! 那么、这会在任何电池电压下发生? 只要发生 ESD 冲击? 您具体在 PCB 中的什么位置应用 ESD? 它是在 PACK+/PACK-、I2C 通信上、还是在哪里?

    在 E2E 中的此处共享原理图。 您可以向我发送包含原理图的朋友请求/PM。 这些都是保密的。  

    我们测量出 BMS 的3.3V 输出,如果我们在 PCBA 的任何地方应用 ESD,该输出将会关闭。

    那么、您从 BMS 测量到 LDO 的3.3V 输出、它在 ESD 正确之后变为低电平? 我正在等待您对 CAP1/CAP2的结果。 这将帮助我们了解该器件是否真正处于运输/关断状态。  

    如果您在器件停止工作后对 TS1施加信号、该器件会恢复吗?  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    是的、所有电池电压都会出现此问题。 我们使用7节电池组。

    如果我们在 PCBA 上的任何位置应用 ESD、即使在与 BMS 不直接相关的连接器上、即电机驱动连接器、淡水/污垢信号等、也会出现这个问题。 此外、如果我们在器件主体上应用 ESD、BMS 会关闭。

    这是正确的、在 ESD 之后、BMS 的 LDO 3.3V 输出会变为低电平。 我将查看 CAP1/CAP2电压并分享详细信息。

    这里、在这种情况下、如果我们再次施加 ESD、将再次生成来自 BMS 的3.3V。

    在您的问题中、如果您在 TS1上施加信号、器件会恢复吗? 可以。

    我很快就会分享原理图和布局。

    关于

    G·古普塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您的 TI 电子邮件 ID。 我将直接与 Altium Concord 分享原理图和布局。

    关于

    G·古普塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gagan:

    您可以在 E2E 中的 PM 上发送 Altium 文件。 这通常是我们接收布局/原理图文件以进行审查的方式。

    IC 的接地是否与电路接地的其余部分分开? 它应该通过网络连接到高电流路径(BAT-)。

    是否在所有电池电压下都发生这种情况? 验证系统是否能够正常工作?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将通过电子邮件进行讨论、以此主题结束。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙