Other Parts Discussed in Thread: LM3435
您好、TI 团队、
我们的客户反馈、无负载时的电流非常强、这将导致 IC 损坏。 原理图如下所示、您能否帮助检查设计是否存在任何问题?
e2e.ti.com/.../BlackLight_5F00_LM3435.pdf
谢谢。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM3435
您好、TI 团队、
我们的客户反馈、无负载时的电流非常强、这将导致 IC 损坏。 原理图如下所示、您能否帮助检查设计是否存在任何问题?
e2e.ti.com/.../BlackLight_5F00_LM3435.pdf
谢谢。
此致
您好、Ives、
感谢您的答复。 您的问题的答案如下:
1. 我想知道强电流出现在哪里。
答:我们 在 Vin 处测量了强电流。

"空载"是否意味着它们使引脚21引脚26悬空?
答:是的、引脚21至引脚26悬空。
3.我想他们没有连接 LED 而是将二极管连接到输出端、为什么他们只把它连接到 G_LED 通道?
4.在强电流出现之前、他们是否通过 I2C 接口对器件进行编程? 如果是、请提供控制序列。
针对 Q3和 Q4:我们将检查我们的设计。
现在我们有一个新问题、即两个 LM3435是否可以使用同一条 I2C 总线?
谢谢。
此致
您好、Ives、
对于您的回复、我们仍有一些问题需要您确认。
,LM3435只有1个 I2C 地址 、因此您无法通过 I2C 总线单独配置2个 LM3435。
添加 Quesiton: 我们的设计中有两个 LCM3435 (固定 I2C 地址)芯片、但它们共用一个 I2C 接口。 W e 添加 I2C 拆分 IC 要解决 I2C 地址冲突问题、请参阅以下 方框图。 您能帮助确认这是否 可行吗?

对于 在空载条件下出现的强电流问题、我们 在 E2E 中找到了一个帖子并 具有此担忧。 POST 链接如下:
我们计划 关闭 R/G/B 通道," 故障 "信号、逻辑为 :LED 通道打开>故障变为高电平> FET 导通>关断 R/G/B 通道、请参阅下面的块图:

您能帮助确认 这些解决方案是否合理吗?
谢谢。
此致
您好、Ives、
该应用是 AR 眼镜。 对于 为什么不连接 LED 驱动器的问题、我们需要考虑生产中的不确定性。 在工厂生产线上、 我们无法保证所有器件都没有质量问题。 例如、LED 连接线存在 SMT 问题或 LED 连接线存在质量缺陷、 在这种情况下、LM3435 R/G/B 引脚与 LED 的连接可能是断开的、我们 需要 考虑针对这种 情况的完全安全的解决方案。
谢谢。
此致