This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:无负载时的电流非常强

Guru**** 2503155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208826/lm3435-the-current-is-very-strong-without-load

器件型号:LM3435

您好、TI 团队、

我们的客户反馈、无负载时的电流非常强、这将导致 IC 损坏。 原理图如下所示、您能否帮助检查设计是否存在任何问题?

e2e.ti.com/.../BlackLight_5F00_LM3435.pdf

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "你是我的女人。"

    对于您遇到的问题、我有一些问题:

    1.我想知道强电流出现在哪里。

    2."空载"是否意味着引脚21和引脚26悬空?

    3.我想他们没有连接 LED 而是将二极管连接到输出端、为什么他们只把它连接到 G_LED 通道?

    4.在强电流出现之前、他们是否通过 I2C 接口对器件进行编程? 如果是、请提供控制序列。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您的答复。 您的问题的答案如下:

    1.  我想知道强电流出现在哪里。

    答:我们   在 Vin 处测量了强电流。

    "空载"是否意味着它们使引脚21引脚26悬空?

    答:是的、引脚21至引脚26悬空。

    3.我想他们没有连接 LED 而是将二极管连接到输出端、为什么他们只把它连接到 G_LED 通道?

    4.在强电流出现之前、他们是否通过 I2C 接口对器件进行编程? 如果是、请提供控制序列。

    针对 Q3和 Q4:我们将检查我们的设计。

    现在我们有一个新问题、即两个 LM3435是否可以使用同一条 I2C 总线?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ,LM3435只有1个 I2C 地址 、因此您无法通过 I2C 总线单独配置2个 LM3435。

    除了,您能给我更多有关应用的信息,例如他们需要多大的电流,我可能可以为您提供具有多个 I2C 地址的合适器件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    对于您的回复、我们仍有一些问题需要您确认。

    ,LM3435只有1个 I2C 地址 、因此您无法通过 I2C 总线单独配置2个 LM3435

    添加 Quesiton: 我们的设计中有两个 LCM3435 (固定 I2C 地址)芯片、但它们共用一个 I2C 接口。  W e 添加 I2C 拆分 IC 要解决 I2C 地址冲突问题、请参阅以下 方框图。 您能帮助确认这是否 可行吗?

    对于 在空载条件下出现的强电流问题、我们  在 E2E 中找到了一个帖子并 具有此担忧。 POST 链接如下:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942998/lm3435-low-current-setting-issue-and-led-unconnected-issue

    我们计划 关闭 R/G/B 通道," 故障 "信号、逻辑为    :LED 通道打开>故障变为高电平> FET 导通>关断 R/G/B 通道、请参阅下面的块图:

      

     您能帮助确认 这些解决方案是否合理吗?  

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于第一个问题是的、您可以使用 I2C 分离器来解决该问题。

    我仍然对这个应用程序感到困惑。

    他们为什么 要在没有 LED 连接的情况下使用 LED 驱动器?

    它们能否将 LCOS 驱动器控制到所有低电平状态以禁用 LED 而不是这4个步骤?

    很抱歉、但我仍然不知道他们想要做什么、请为我提供有关此申请的更多详细信息、以便我为您提供更好的帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    该应用是 AR 眼镜。 对于 为什么不连接 LED 驱动器的问题、我们需要考虑生产中的不确定性。  在工厂生产线上、 我们无法保证所有器件都没有质量问题。 例如、LED 连接线存在 SMT 问题或 LED 连接线存在质量缺陷、 在这种情况下、LM3435 R/G/B 引脚与 LED 的连接可能是断开的、我们 需要 考虑针对这种 情况的完全安全的解决方案。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您的讲解。

    那么、我可以理解这 3个步骤作为保护功能吗?

    我想它用于在 LED 开路时关闭器件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Loves、您是对的!

    我们添加了一个电路来防止  LED 通道开路时烧断芯片。

    因此、我们希望您确认我们的设计是否可行?  我们的项目日程安排非常紧。

    谢谢

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    如果在进行 I2C 器件配置后出现强电流、我认为您的设计是可行的。

    但现在、我不确定控制序列以及强电流何时出现。

    此外、我认为最好将 FAULT 引脚连接到 SoC、并使用中断功能通过拉低 EN 引脚来禁用 LM3435。

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnaks leves。

    可以、 使用 FAULT 引脚禁用 LM3435可能是 最佳解决方案、但我们担心 LM3435将进入 无限 循环 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    也许看门狗可被用来限制循环次数。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loves、您是指连接?

    使用故障引脚禁用 LM3435、该解决方案没问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    不可以、我的意思是将 FAULT 引脚连接到 SoC GPIO、并使用 SoC 中的中断和软件将 EN 引脚拉低并禁用器件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Loves

    没有备用 soc GPIO 连接 到故障引脚,我们的设计现已锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    因此、如果上电后电流没有立即出现、那么您的解决方案就没有问题

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Loves。

    是的、在我们的设计中、LM3435首先负载开启(可通过 I2C 配置电流)、然后 LCOS 驱动器将负载开启、R/G/B 控制信号输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    您对此器件还有其他疑问吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Leves,您能分享更多有关 LED 通道打开时芯片被破坏的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,ñ o

    好,我会尝试找到一些打开的 LED 损坏的芯片的案例,并将稍后回复您。

    谢谢!