尊敬的团队:我制作了一个基于 Webench 设计的电路 webench.ti.com/.../SDP.cgi
无负载时、输出电压在所需的70V 附近浮动、但如果负载高于3mA、则电压降至0、并且器件处于重复的关断-延迟-重启环路中。
我已检查所有组件值和 PCB 连接、不知道电路为何出现故障。
我进行了一些测量、除了 DRV+BIAS NO load.jpeg 之外、所有其他测量都是在次级侧100mA 负载下进行的。
所有标签均指原理图标签

SD3.jpeg–5个脉冲表示 VDD 欠压(来自"UCC2863x 故障原因代码"论坛主题)

VDD.jpeg–VDD 降至 VDDstop 并且好像没有偏置绕组供电?

HV.jpeg–我们看到在 VDD 电容器充电期间具有低电压、这看起来不错

VDD + DRV–三个脉冲以 检查线路欠压、文本脉冲表示已通过该检查

DRV+BIAS -没有数据表图22中存在的正脉冲

空载时的情况相同(仅 Rrbld)看起来正确

DRV+BIAS 再次放大

DRV+VSEN

HV 引脚

输出-输出电容器放电

SW 引脚- MOSFET 正在工作

DRV+CS
和原理图
e2e.ti.com/.../TFIT_2D00_STD_2D00_PS.pdf
欢迎提供任何建议