This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28633:最小负载下的 VDD 欠压误差

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200590/ucc28633-vdd-undervoltage-error-at-minimal-load

器件型号:UCC28633

尊敬的团队:我制作了一个基于 Webench 设计的电路 webench.ti.com/.../SDP.cgi

无负载时、输出电压在所需的70V 附近浮动、但如果负载高于3mA、则电压降至0、并且器件处于重复的关断-延迟-重启环路中。

我已检查所有组件值和 PCB 连接、不知道电路为何出现故障。

我进行了一些测量、除了 DRV+BIAS NO load.jpeg 之外、所有其他测量都是在次级侧100mA 负载下进行的。

所有标签均指原理图标签

SD3.jpeg–5个脉冲表示 VDD 欠压(来自"UCC2863x 故障原因代码"论坛主题)

VDD.jpeg–VDD 降至 VDDstop 并且好像没有偏置绕组供电?

HV.jpeg–我们看到在 VDD 电容器充电期间具有低电压、这看起来不错

VDD + DRV–三个脉冲以 检查线路欠压、文本脉冲表示已通过该检查

DRV+BIAS -没有数据表图22中存在的正脉冲

空载时的情况相同(仅 Rrbld)看起来正确

DRV+BIAS 再次放大

DRV+VSEN

HV 引脚

输出-输出电容器放电

SW 引脚- MOSFET 正在工作

DRV+CS

和原理图

e2e.ti.com/.../TFIT_2D00_STD_2D00_PS.pdf

欢迎提供任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    感谢您对 UCC28633的查询。

    您能否提供输入输出电压和电源规格、以便我使用原理图验证波形?

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harish,我感谢您的快速响应-谢谢

    e2e.ti.com/.../3644.WBDesign13.pdf

    这是 Webench 设计报告

    输入电压最小值为85V、最大值为265V、输出电压为70V 1A

    现在、我要在110V 输入电压上进行测试、

    重大更新:我在电路板上发现一个错误-错误的 R3 (Rp)电阻值为22k 而非3k9。

    放置3k9未解决问题、但我将 C6 (CDD)加倍、电路开始。

    但 Vout 为83V、而不是预期的70V、并且当负载大于280mA 时器件会停止。

    我在测量了变压器的%Llk (0,94%)后计算了 R6 (R2)。 新值为37,16k -我安装了它,但输出电压仍然大80V。

    现在、我的目标是降低电压和增大电流。 如果您需要其他测量值、请写下我应该测量的值

    我是否应该仅通过 R6变化来调节 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据经验将 R6 (R2)更改为70k (?)、从而将输出电压调整为70V。 这是计算值的两倍、但等效戴维南电阻为18k、因此处于所需的10 kΩ 至20 kΩ 范围内。 现在电路可与800mA 负载配合使用、但纹波较大、Vrms 降至65V

    800mA 负载下的纹波以下:

    在100mA 负载处、我观察到了不规则负尖峰:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    谢谢你的答复。

    从您的原理图中可以看到、输出端有9个10uF 电容器。 建议电容约为1.5至2uF/W。 因此、输出端应接近140uF。

    其次、电阻器 R5和 R6从原理图中看起来很好。 R5接近21.5k、R6大约35.5k

    第三、如果您使用225uH 初级电感器来实现115V 的相关电压、则应考虑将电流感应电阻器从0.2欧姆降至0.17欧姆、因为似乎违反了导通时间和采样时间限制。 您能否从末端确认您的变压器参数? 此外、还考虑为 RCS 的该值更改91k Ω 预载电阻器。

    最后、请考虑在 D11 (辅助绕组上)之前添加一个接近20-40欧姆的电阻器、因为这可能有助于抑制积累的泄漏能量。

    如果您在上面有任何问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我的初级绕组电流为223uH (测量值)、辅助电流3、8uH、秒90uH

    也考虑为该 RC 值更改91kohm 的预载电阻器。

    您能否精确说明您指的是哪个电阻器(预加载一个)?

    此致

    米哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    R11是预载电阻。 初级电感看起来不错。 您可以考虑更改上一主题中的检测电阻/输出电容和其他建议、并告诉我您的观察结果。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish

    Cout 增加至150uF

    R6=77k 输出电压70V

    R2 = 0.16 Ω

    Rload (R11)= 90k

    添加与 D11串联的22 Ω 电阻会导致电路无法正常工作

    看起来 Vout 处出现负尖峰只是 IC 关断和重启的结果。

    这种现象取决于输出负载:

    60mA:

    140mA:

    500mA:

    如果您需要其他测量、请告知 mi、

    此致

    米哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、通常在30mA 负载下一切正常、但高于该值时、电路似乎会进行松同步。 请确认这些电压正确无误:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    感谢您发布这些波形。

    将 R6的值77k 设置为70V 似乎很奇怪、这表明次级侧可能有足够的泄漏电流。

    我建议将 R2的值减少到0.16欧姆、因为225uH 和0.18欧姆的值导致最大接通时间违反至低于所需的600ns。 但即使具有该值、在85Vrms 或更低的线路电压下也不应成为问题。 只有在高压线时才会违反此条件。

    我建议将大容量电容限制在140uF 以下。 根据我之前对输出电容的建议、我可能弄错了。 我认为您应该将其提高到更高的值、或许可以在输出端放置几个680uF、这也是产生高电压纹波的原因。 请告诉我、这是否有帮助。

    Vsense 还似乎具有显著的延迟、从驱动引脚的下降沿达到7.5V 电压(1.7us)、这表示存在电容耦合。 我希望您将电阻器放置在尽可能靠近 Vsense 引脚的位置、以更大限度地减少电容耦合。 请在跳闸点从 DRV 引脚下降沿测量 Vsense 1.7us。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    谢谢你的答复。

    与 D11串联电阻器在某种程度上有帮助。

    图像 文件连接不正确。 您可以重新发送它们吗?

    移除 C4可以、但您是否尝试增加输出电容器? 我仍然认为您应该将一些2x680uf 电容跨接输出、看看这是否有帮助、让我们通过观察完成此更改。

    控制器会尝试根据 VSEN 引脚上的值推送脉冲、以调节输出电压。 如果感应电压在1.7us 时不是7.5V、则控制器会尝试施加更多脉冲、最终导致过压误差、正如您所指出的、这可能是由电容效应导致的。

    通过 DRV 的差距、您是否观察到类似下面这篇文章中所述内容的任何影响:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1186516/ucc28631-power-supply-bring-up?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28630%20AND%202ms#

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    谢谢你的答复。

    与 D11串联电阻器在某种程度上有帮助。

    图像 文件连接不正确。 您可以重新发送它们吗?

    移除 C4可以、但您是否尝试增加输出电容器? 我仍然认为您应该将一些2x680uf 电容跨接输出、看看这是否有帮助、让我们通过观察完成此更改。

    控制器会尝试根据 VSEN 引脚上的值推送脉冲、以调节输出电压。 如果感应电压在1.7us 时不是7.5V、则控制器会尝试施加更多脉冲、最终导致过压误差、正如您所指出的、这可能是由电容效应导致的。

    通过 DRV 的差距、您是否观察到类似下面这篇文章中所述内容的任何影响:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1186516/ucc28631-power-supply-bring-up?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28630%20AND%202ms#

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、7us 后、VSEN 为8、4V

    R5和 R7之间有两个过孔和30mm 的轨道。 这条路可能太长了。

    我仍然觉得您应该在输出端放置一些2x680uf 电容器,看看这是否有帮助,让我们在进行此更改后继续观察。

    我正在等待完成购买680uF 和其他元件的订单。 我应该在本周购买所有这些产品

    根据 DRV 中的漏洞,您是否观察到类似此帖子中描述的效果:

    抱歉,您访问的页面不存在。 请使用上面的搜索表单查找您感兴趣的信息。"

    请检查该主题的链接

    此致

    米哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    与 Vsense 引脚电阻器相对应的电阻器 R5和 R6似乎远离 VSENSE 引脚。

    R4是 CS 引脚滤波电阻器、也需要靠近 C3放置(但现在可以)。

    下面是链接。 我可以打开它。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1186516/ucc28631-power-supply-bring-up?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28630%20AND%202ms

    获得新输出电容器的结果后、请告诉我。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish

    很抱歉回复晚了、但由于其他优先事项、我举办了该项目。

    大输出电容器没有解决这个问题、我必须重新设计布局并可能更换变压器、但这会需要一些时间。

    链接:

    e2e.ti.com/.../ucc28631-power-supply-bring-up

     不起作用,也许我没有足够的访问权限,因为"内部论坛"?

    如果这不是问题、请将主题"打印"至 pdf

    此致

    米哈尔

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    谢谢你的答复。 抱歉、增加电容未起作用。 我无法将其打印为 PDF 并重新发布、因为其中包含另一家公司的原理图、并且可能会导致 onfidential 信息问题。 可能是由内部团队发布的、因此您无法访问。

    更改后、请随时重新打开此帖子或新帖子、因为我们不能长时间打开此帖子。 它将分配给我。

    此致、

    哈里什