您好!
我的客户正在设计并使用 LM5066、如下所示。
e2e.ti.com/.../LM5066_5F00_CD.pdf
RTN_PEER 和 MUP_PEER 以配对形式连接到一个连接器 A、而 RTN_M 和 MUP_M 以配对形式连接到另一个连接器 B。
当连接器 A 连接并通过 LM5066提供风扇电源(RTN_FAN、MUP_FAN)、且连接器 B 反复插入和移除时、LM5066将切断电源。
当他们检查 INPUT_STATUS 寄存器(7Ch)时、他们会确认发生了欠压和过流。
1.请查看客户的电路设计或用例是否有问题。
2.当下面寄存器的位3设置为"1"时、他们发现 LM5066没有断电。 如果他们继续使用此设置、是否会出现任何预期问题?
3.是否有办法可以通过设置 LM5066寄存器来减少发生欠压和过流的情况?
4.是否建议添加一个能够减轻上述电路中出现欠压和过流情况的电路?
5.请查看客户的以下 LM5066 Design_Calculator 文件是否有任何问题。
e2e.ti.com/.../LM5066-Design_5F00_Calculator.xlsx
谢谢你。
JH