This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:电源切断问题

Guru**** 2390995 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203675/lm5066-power-cut-off-issue

器件型号:LM5066

您好!

我的客户正在设计并使用 LM5066、如下所示。

e2e.ti.com/.../LM5066_5F00_CD.pdf

RTN_PEER 和 MUP_PEER 以配对形式连接到一个连接器 A、而 RTN_M 和 MUP_M 以配对形式连接到另一个连接器 B。

当连接器 A 连接并通过 LM5066提供风扇电源(RTN_FAN、MUP_FAN)、且连接器 B 反复插入和移除时、LM5066将切断电源。

当他们检查 INPUT_STATUS 寄存器(7Ch)时、他们会确认发生了欠压和过流。

1.请查看客户的电路设计或用例是否有问题。

2.当下面寄存器的位3设置为"1"时、他们发现 LM5066没有断电。 如果他们继续使用此设置、是否会出现任何预期问题?

3.是否有办法可以通过设置 LM5066寄存器来减少发生欠压和过流的情况?

4.是否建议添加一个能够减轻上述电路中出现欠压和过流情况的电路?

5.请查看客户的以下 LM5066 Design_Calculator 文件是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../LM5066-Design_5F00_Calculator.xlsx

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系我们。 与连接器 A 相比、连接器 B 的电势是高还是低? 设计计算器看上去一切正常。 不过、检测电阻两端应配有 RC 滤波器、以避免在该连接器移除或插入期间出现关断错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的答复。

    客户尝试按照您的建议添加 RC 滤波器(C (1000pF)、R (7.68欧姆)),但症状没有改变。

    1.应该如何计算 R、C 值?

    2.是否有建议的 R 和 C 排列布局?

    3.将 GATE_MASK (D7h)寄存器的位3设置为‘1"后、症状消失。 使用此设置的副作用是什么?

    此致。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在今天结束时回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    应实施该电路。 R1 =:10 Ω 和 C1 = 10至100nF。  

    在您的原理图中、似乎没有添加 R1和 C1的配置。 我可以知道您如何在 PCB 中添加这些滤波器元件吗?

    在插入和移除连接器 B 时、请捕获并分享以下波形。

    • LM5066引脚5至 GND
    • LM5066引脚 1至 GND
    • LM5066引脚 2至 GND
    • LM5066引脚25至 GND

    如果 GATE_MASK (D7h)寄存器的位3设置为‘1"、则控制器不会在发生实际过流事件时关断 MOSFET。 这有风险。 这就是数据表中提及该注释的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    以下是您请求的捕获图像。

    e2e.ti.com/.../LM5066_5F00_capture_5F00_image.pdf

    由于客户的电路中没有 RC 滤波器电路、因此他们通过构建临时电路对其进行了测试、如下所示。

    连接器 A 已在供电、插入连接器 B 后、在测量连接器 A 侧的电流时、可确认瞬时电流为10A、如下所示。 这是否会导致 LM5066的 OCP 工作?



    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我怀疑这是导致快速关闭热插拔控制器的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    OCP 运行时的电流是多少? 即使只增加10A、OCP 也可以阻止它吗?

    您能否详细说明您为何怀疑它?

    用户有什么方法可以避免这种情况吗?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请花一天时间 思考该器件内部的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    有更新吗?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我不确定此设计中发生了什么。 从该波形可以看出、计时器持续时间与插入延迟相对应。 插入延迟在器件上电复位时触发。 我不知道上电复位为什么看到这个波形。