This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:支持 PGOOD 和从器件地址调整的 I2C 降压

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62868, TPS62870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197029/tps62868-i2c-buck-with-pgood-and-slave-address-adjust

器件型号:TPS62868
主题中讨论的其他器件: TPS62870-Q1

您好!

TI 是否具有 可调节 PGOOD 和从器件地址的 I2C 降压转换器?

TPS62868似乎不能 同时具有 PGOOD 和 VSET 函数来 调整 I2C 从器件地址。

应用为 Vin= 3.3V 到 Vout = 0.8V~1.8V/1.5A。

我的客户希望使用许多 TPS62868、但发现它存在 I2C 地址问题。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对于 I2C 地址的问题、我有以下建议:

    该实现可以通过 TPS62868x 的不同 OPN 来实现。
    但是、正如您在问题中所指出的、您可以选择启动电压或 PG。

    您的客户对 I2C 接口的哪些特性感兴趣?

    TPS62870-Q1是我们可以使用 PG 和 I2C 提供的替代器件。

    请告诉我、您的客户是否对该器件感兴趣。

    此致
    纳尔逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们很想知道您的客户在 MPM3695上使用的是哪些 PMBus 操作。 能否从下列列表中指出其中的一些问题?

      

    此致
    纳尔逊