请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62868 主题中讨论的其他器件: TPS62870-Q1
您好!
TI 是否具有 可调节 PGOOD 和从器件地址的 I2C 降压转换器?
TPS62868似乎不能 同时具有 PGOOD 和 VSET 函数来 调整 I2C 从器件地址。
应用为 Vin= 3.3V 到 Vout = 0.8V~1.8V/1.5A。
我的客户希望使用许多 TPS62868、但发现它存在 I2C 地址问题。
谢谢!
杰夫