This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030:开/关期间的能量损耗

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030, LMG3522R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199619/lmg3522r030-energy-loss-during-on-off

器件型号:LMG3522R030
主题中讨论的其他器件:LMG3422R030

大家好、

您能在下面查询一下吗?

客户正在使用 LMG3522设计一个三级 ANPC 转换器、该转换器具有800V 的直流链路电压和30A 及60Hz 输出频率的输出 RMS 电流。 它们计算的是开关损耗、开关频率为 f_sw=200kHz。 数据表 t_on 和 t_off 值适用于10A 情况。  他们 想知道在考虑 以下设计的情况下、导通和关断期间的能量损耗(E_ON 和 E_OFF)是多少:

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    数据表第11页的图7-10可能会有所帮助。 它显示了各种感性负载电流下的开关能量。 由于 GaN 具有零反向恢复损耗和极快的开关功能、E_OFF 非常小。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    你好。

    客户想知道在绘制图7-10时考虑了多少 V_DS 值。

    正确、
    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art:

    这个图中的 VDS 值为480V。

    另外、我一开始错误地将 E2E 问题理解为用于 LMG3422R030、而不是 LMG3522R030。  

    我们还没有 LMG3522R030的完整数据(这就是该图未包含在数据表中的原因)、但开关能量与 LMG3422R030非常相似。 我们通常建议使用 LMG3422R030硬开关能量图(如上所示)来计算 LMG3522R030损耗。

    谢谢。

    特拉维斯