主题中讨论的其他器件:LMG3422R030、
大家好、
您能在下面查询一下吗?
客户正在使用 LMG3522设计一个三级 ANPC 转换器、该转换器具有800V 的直流链路电压和30A 及60Hz 输出频率的输出 RMS 电流。 它们计算的是开关损耗、开关频率为 f_sw=200kHz。 数据表 t_on 和 t_off 值适用于10A 情况。 他们 想知道在考虑 以下设计的情况下、导通和关断期间的能量损耗(E_ON 和 E_OFF)是多少:

如果您需要更多信息、请告诉我。
此致、
马尔文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能在下面查询一下吗?
客户正在使用 LMG3522设计一个三级 ANPC 转换器、该转换器具有800V 的直流链路电压和30A 及60Hz 输出频率的输出 RMS 电流。 它们计算的是开关损耗、开关频率为 f_sw=200kHz。 数据表 t_on 和 t_off 值适用于10A 情况。 他们 想知道在考虑 以下设计的情况下、导通和关断期间的能量损耗(E_ON 和 E_OFF)是多少:

如果您需要更多信息、请告诉我。
此致、
马尔文
您好、Art:
这个图中的 VDS 值为480V。
另外、我一开始错误地将 E2E 问题理解为用于 LMG3422R030、而不是 LMG3522R030。
我们还没有 LMG3522R030的完整数据(这就是该图未包含在数据表中的原因)、但开关能量与 LMG3422R030非常相似。 我们通常建议使用 LMG3422R030硬开关能量图(如上所示)来计算 LMG3522R030损耗。
谢谢。
特拉维斯