This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030-Q1:LMG3522R030-Q1 Spice 模型

Guru**** 1930900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357299/lmg3522r030-q1-lmg3522r030-q1-spice-model

器件型号:LMG3522R030-Q1

您好!

我已经尝试从部件页面导入模型、并在 LTspice 中使用它(创建符号和一切正常)。  

不幸的是-当我在输入中使用脉冲发生器来运行它时、我不会得到任何漏极-源极脉冲。  

如果可能的话、请查看这款型号的示例(照片或文件中)。

谢谢。

小比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:  

    目前、我们 针对该器件的模型 经过设计和测试、只能在 PSpice 中运行。 我们尚未在 LTSpice 中测试或验证该模型。  如果可用、请在 PSpice 中使用该模型。  

    我们还为 PLECS 提供经过验证的模型、如果您有这种选择的话。  

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    明白了、我将在 PSpice 中尝试它。  

    谢谢。

    Kobi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于这一问题、这款车型是否最新? 意味着、Coss 是随漏源电压变化还是恒定变化? 如果它是常数、哪个值?

    此外、该模型是否在数据表中包含打开/关闭延迟? td (开/关)(ID)、td (开/关)、压摆率与 Rdrv 等?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    此模型是在一段时间前开发的、请参阅 下面的建模信息:

    可使用随附的 PSpice 模型来模拟 TI GaN 在给定电气环境下的行为、以了解其运行情况。 这个模型并不用于提供器件内功率损耗的估算。 该模型包含集成栅极驱动器、某些保护功能和用于生成+5V 和 Vneg 电压的降压/升压转换器。 下面提供了有关此模型所包含内容的其他信息、供用户参考:

    1. rds、on:已使用固定导通电阻;rds、on 随温度的变化不建模。
    2. Coss:模型中使用固定电容。 不会对随电压函数变化的非线性电容建模。
    3.压摆率调整:必须在 Rdrv 引脚和 GND 引脚之间从外部添加一个固定的电阻器值(10千欧姆至200千欧姆),以设置导通期间 FET 的漏源压摆率。 此模型中未启用通过将 Rdrv 引脚直接连接到 GND 或 LDO5V 来对压摆率进行编程、并且这种配置可能会导致收敛错误。
    4.故障保护:双重过流保护和 UVLO 保护(用于 Vdd、Vneg 和 LDO5V 引脚)都集成在模型中。 但是、该模型中不包含过热故障。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能否在连接外围元件的情况下发送 Orcad PSpice 中模型符号的快照?

    谢谢。

    小比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:  

    请参阅 PSpice 中的原理图的以下屏幕截图: