This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:帮助提供非常奇怪的瞬态响应...

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806, TPS541620, TPSM5D1806EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352863/tpsm5d1806-help-with-very-odd-transient-response

器件型号:TPSM5D1806
主题中讨论的其他器件: TPS541620

我将按照以下配置使用 TPSM5D1806:

输入电压= 12V

VOUT1 = 0.9V (3A)

VOUT2 = 1.5V (2A)

1MHz 开关频率

在0.9V 电压轨上提供500uF 的输出电容。

在1.5V 电源轨上提供300uF 的输出电容。

两个电源轨在加电期间都保持稳定。

我看到在电流消耗周期内(馈入处理器的内核电压) 0.9V 电压轨尖峰(在20ms 内从0.9V 稳定上升到1.3V)。

我会监控 SW1引脚、并看到在此斜升期间脉冲仍在进行(宽度逐渐减小)。  稳压器关闭然后打开。  我猜是输出上的过压导致了这种情况。

这是怎么回事?????  如果电流消耗从6A 突然变为0A、我预计由于环路响应、输出电压会短暂增加。 但是、我希望它的响应速度快于20ms。

我尝试了与上部反馈电阻器并联的前馈电容器(47pF、150pF、470pF)、但输出没有变化。

我尝试了以500kHz 的开关速率运行电源、没有实际的行为变化。

我在输出中另外增加了一个600uF 的陶瓷电容、没有变化。

我们将非常感谢您提供任何帮助。

-凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有原理图、PCB 布局和示波器波形?

    OV 会导致器件 在重新启动前关断~10ms 以上。  

    1.5V 是否具有 OV 类似行为?

    被加电的器件或电路板上可能存在一个从1.5V 至0.9V 的泄漏路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    感谢您的快速响应。

    是的、看起来是 OV、是的、它会关断10ms、然后重新开启。

    下面是示波器中的屏幕截图:

    特写:

    在 SW1上测量直至峰值@1.2xV 的脉冲。

    1.5V 在此期间保持稳定。

    下面是一个原理图:

    我不知道导致1.5V 在启动过程中的特定时间泄漏到0.9V 的原因?

    卡上我还有3个其他 TPSM5D1806器件提供其他电压。  我仅注意到该导轨上存在问题。

    在示波器的这张屏幕截图中、您可以短暂了解电源轨负载的位置、虽然没有出现问题、但稍后会看到输出尖峰:

    任何见解都将是最有帮助的...

    -凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是布局中的器件放置屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图上的注释: 未组装 C111和 C112

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容器上的放置良好、但 GND 引脚、接地连接

    未连接到输入电容器、例如 VIN 引脚连接(绿色框)。   

    与直接开关电感相比、功率级的开关环路具有更多的寄生电感、

    使用覆铜从电容器接地连接到顶层的器件接地。  

    是否可以在 OV 事件期间在蓝点处测量输入电压?   

    此外、在 OV 事件期间、可以用 Vout 绘制 TP27 SW1。   

    Vout 上的触发器1V 触发、上升沿正常或单个触发器使用2us/div。  

    我读取到第一条消息是20毫秒、而不是20微秒、因此我认为此时

    但在微秒级范围内、我认为输入电源可能正在影响控制环路。  

    是否已经进行过 A-B-A 器件交换实验、以查看问题是出在器件还是电路板位置。  

    如果您的设备在其他位置按预期工作、请切换至

    并取出可疑设备、然后将其放置在其他位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个实心 GND 平面连接第2层上的所有元件、我明白您的观点。

    是的、我将在发生 OV 事件期间在蓝点测量12V 输入。

    是的、我可以获得 TP27的波形图。  我想解释一下我看到的与此相关的内容。  SW1仍会执行脉冲操作、直到器件在尖峰达到峰值时关闭。  在此期间、脉冲变薄、但无跳跃等。

    这在多个电路板上是可重复的、所有这些电路板均采用了显示问题的同一稳压器。 它似乎与我的设计中的该电压轨有明确的关系。

    您对在1.5MHz 上运行此产品有什么想法吗?  应查看 RS 还是 SS 引脚?

    谢谢。

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于双路输出配置、不使用 RS 和 SS。   

    使用1.5MHz 开关频率时、最短可控导通时间可能会导致0.9V 电源轨跳过脉冲。

    此外、检查 AGND 到 PGND 的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查该电压(PGND 到 AGND)差值。

    我只询问通过监测这些引脚是否会提供线索。

    好的、关于1.5MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没记错、SS 和 RS 引脚会在电路中多路复用、以便使用内部电路或节点。    因此我想不出一种方法可以使用这些引脚。  

    仅供参考、 TPS541620是用于 TPSM5D1806的转换器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些图:

    1) 1) SW1和 VOUT。  当电压达到大约1.18V 时、20us 后关闭开关

    2)放大脉冲。 它看起来不像我想象的那样减小脉冲。  它大约115 ns

    3) 3)在0.9V 事件期间、输入电容器上的电压为12V (交流耦合)

    4) 4) 0.9V 事件期间 VOUT2 (1.5V)。  交流和直流耦合。  看起来很干净。

    我仍然应该为 PGND 使用 AGND 的 pic、但根据我在1.5V 上看到的结果、我并不期望那里有突破。

    谢谢。

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看一看12V 的曲线图、就会在电压轨从0.9V 开始上升到1.118V 时、12V 开始上升。 我假设负载电流变得更低。

    因此、如果电源轨从负载变为无负载、您可能会看到此峰值。  在这里、前馈电容器应该会产生一些影响、但在我尝试的三个值中我没有看到任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为在0.9V 到1.18V 瞬变的输入电压上升是由于器件关闭

    并且器件不再从输入端拉取电流、随后输入电压升高。  

    在测量中导通时间为115ns、对于0.9V 输出、控制环路的导通时间应为~75ns。  

     由于 1MHz 开关频率和115ns 接通时间、控制环路会尝试调节到1.38V、  Vout/Vin=ton*Fsw。

    包含 Vout 和 SW 节点的放大示波器图显示了 OVP 之前的最后一个脉冲。   

    高侧 FET 为115ns、然后关断、同时低侧 FET 导通~580ns、然后 LS FET 关断(OVP 禁用功率级)。   

    一旦低侧 FET 关闭、低侧二极管会导通~1.2us、因为电流会跟随到负载。   

    电感器此时斜降至0A、SW 节点会发生振铃。    

    如果我假设电感器从峰值增大到0A、在最后一个低侧 FET/二极管导通到振铃期间、

    根据 VL=L*di/dt、我估计电感器大于5A。    因此、我认为卸载瞬态不会导致 OV。   

    由于某种原因、控制环路的导通时间不正确。   

    在图3和图4中、0.9V (500mV/div)可能有来自输出负载的明显压降。  

    我预计负载上的压降会更小、500mV/div 条件下在示波器上观察不到、但此变化是可见的。

    有两个控制环路、 我怀疑 GND 可能是增加控制环路中的噪声的问题。   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AGND 和 PGND 在0.9V 事件期间没有真正的扰动。

    我如何将该控制器拉至 webench 并运行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么、但未在 webench 中启用 TPSM5D1806进行仿真。  

    如果您对 EVM 感兴趣、我可以发送一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将仔细查看 webench 可用资源。 您有什么改进控制环路的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一项信息是、该设计在电路板其他位置的其他电压下看起来是一样的电路和布局、但由于某种原因、这个特定的电源轨会出现问题。 最后、该电源轨的一个主要区别是与其他电源轨相比、电压最低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 EVM。

    当输出电压为0.9V 时、脉冲测量值为103ns。

    在 OV 关断前、脉冲会变为121ns。

    反馈节点对输出电压进行影子化。  即、随着反馈电压升高、脉宽不断增加? 由于脉冲越来越长、反馈引脚在从0.9升至1.18V 期间升高到高于0.5V。

    它是如何进入该模式的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在使用12V 输入和1MHz 对 EVM 的0.8V、0.9V 和1V 电压进行了测试、在达到满负载时没有出现此问题。   

    我将在明天测试超过6A、看看在进入电流限制时是否有任何奇怪的行为。   

    此外、将电路板上其他位置的已知良好器件放置在0.9V 位置

    问题0.9V 器件已放置在另一个位置、以检查问题是否出在特定器件。  

    通常、较低的电源轨电压 具有较高的电流、这是您对于0.9V 峰值电流的预期值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流可能小于4A。  如果时间较短,时间较长的话,我也不会感到意外。

    此零件在其他三个位置用于创建以下项目:

    1.8V @ 1-2A 和1.1V @ 3-4A (并联输出)

    1.35V @ 3-6A (组合输出)

    1.2V @ 1-2A 和 0.9V @ 2-3A (并联输出、此0.9V 电压轨尚未出现问题、但由于其他为处理器内核供电的0.9V 电压导致无法充分发挥功能)

    多个装配体上的同一导轨显示了相同的行为。  我不认为这是一个坏的鸡蛋。  也许这条铁路的布局确实很模糊、但在我回顾它时、我并没有发现什么值得注意的地方。

    什么情况会导致控制器像这样开环、并失去它试图保持的0.5V 控制点的控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我和我的主管一起审查了该事件、他也感到困惑。   我们提出了其他问题来阐明我们的假设。    

    150uF 电解电容器的规格是什么、如果没有规格则进行任何测试。  

    为了增加环路带宽、减小输出电容可以增加响应时间。   cout 已经增加 并进行了测试、是否通过减小 cout 进行了任何测试。  

    当存在无法解释的行为时、应怀疑 PCB 布局和噪声源。

    能否捕捉到没有带宽限制的 FB1引脚到 AGND 引脚的示波器图、直流耦合。  

    以及无 BW 限制的 AGND 引脚到 PGND 引脚  

    并将 FB1连接到 PGND。    

    PGND 引脚10和 PGND 引脚29附近的输入电容器的接地端。

    R67高侧反馈电阻器在何处连接到输出电容器:更靠近 IC 或负载。  

    此外、如果有 TPSM5D1806EVM  链接 、您可以在 EVM 上测试0.9V 原理图。   

    如果您没有电路板、我可以给您发送一个电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试移除150uF 电解电容器、但没有变化。  我在添加更多批量之前尝试过此操作、原因与您在上面提到的原因相同。

    除了移除150uF 电解电容器(无影响)外、未移除其他电容器。

    R67与 IC 的连接更靠近。

    我就可以获得您要询问的示波器图。

    我不确定我能否使用 EVM 复制负载。  是否要求将 EVM 输出绑定到 CCA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不建议此时与系统关联、而是仅验证 EVM 上的物料清单和故障器件。

    原理图与我已经测试的其他 BOM 没有太大不同、作为实验、您已经删除/添加了 COUT、因此我预计不会出现任何意外。  

    理想情况下、如果有问题的器件连同当前原理图一起安装在 EVM 上、    

    系统板上可能没有很多 EVM 不具有的事件:接地平面电流、噪声等。  

    如果可以将 EVM 添加到系统中、则可以使用电流探头和

    可将器件与系统板的噪声等隔离、可能值得进行实验  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要任何其他信息、请发布或单击解决  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在研究这个问题。  目前没有分辨率。  我正在研究 EVM 输出中进入 CCA 的接线。

    FB1 (蓝色、交流耦合)和 VOUT (品红色)图。  我确实限制了示波器 的带宽、但我可以根据我在这里看到的情况进行另一次捕获、尽管我看不到这会如何发现任何东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB 和 VOUT 波形确实显示了 OVP 的原因、但 OVP 的根本原因我很难知道。  

    斜坡和时钟决定脉宽的开启和终止、噪声会对

    但在此器件上没有看到这样的响应。   EVM 实验可能是解决问题的最简单的方法。