This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:Iout @ Vin=3V、Vout=5V

Guru**** 2504875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366652/tps63810-iout-vin-3v-vout-5v

器件型号:TPS63810

大家好、  

要查看下面的内容  

最大 Iout @  Vin=3V、Vout=5V  

2.如果 Iout=3A、Vin=3V、Vout 设置为5V,Vout 将下降多少?  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已 给出:

    如果您手头有 EVM、请帮助自行进行基准测试。

    此致

    陶氏