This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:低侧 FET 控制

Guru**** 2458270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356200/bq76952-low-side-fet-control

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好、TI 专家!

 使用 BQ76952时、我使用低侧 FET 来控制 FET。 现在我有一个问题、我想确认一下。 当 BQ 在正常模式下工作时、我使用 STM32提供电平(3.3V 或0V)来控制 DFETOFF 和 CFETOFF 引脚、这一切正常。 BQ 进入降压模式后、在 DFETOFF 和 CFETOFF 引脚在从降压模式唤醒后关闭后、DHG 很可能始终开启和关闭。 想知道造成这种情况的原因吗?
期待您的答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    我完全不明白你在想解释什么。 您能为我提供有关您的顺序的步骤吗?  

    如果器件关断、则引脚将根本没有电压。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,ó n

    我想说的是、当我使用 BQ76952时、我使用一个低测试 FET、使用 MCU 输出高电平或低电平来控制 DFETOFF 和 CFETOFF 引脚以打开或关闭 FET。 当我使用命令将 BQ 置于关断模式时、CHG 和 DCHG 都保持关断、但当我将 BQ 从关断模式切换到工作模式时、使用 MCU 向 DFETOFF 和 CFETOFF 引脚输出高电平、以导通 CHG 和 DCHG。 但此时、CHG 将开启、但 DCHG 将始终开启然后关闭、如上图中的示波器波形所示。 请问原因是什么? 或者、CFETOFF 或 DFETOFF 引脚输出一个低电平(OV)、以便 MCU 输出高电平不起作用?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    我将在明天之前作出答复。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    这对我来说很奇怪。 您是否为 FET 控制配置了 DFETOFF/CFETOFF 引脚?

    您是否具有配置的.gg.csv 文件? 电路原理图也很适合查看。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我不使用 BQST、因此我没有 gg 文件,我的 DFETOFF 和 CFETOFF 配置是根据手册完成的、没有问题。 由于它在 BQ 运行模式中打开和关闭是非常正常的、但是当在关闭模式中使用 STM32输出0V (配置为在低电平下打开)时、DCHG 在它打开、关闭、然后再次打开时将一直出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    您能否为我提供您的不同设置的配置?

    您是否已将器件设置为在 DFETOFF/CFETOFF 为低电平时关断 FET? 在此期间、您是否有 FETOFF 引脚和 FET 引脚的任何波形?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我发现这是什么原因造成的。 当我完成充电或放电时、BQ 会有一些问题、比如我使用 CC2Samp=200、然后我读取的空闲电流数据为1mA、但当我完成充电或放电时、我读取的值将出现81mA、BQ 的 FET 会关断和开启很短时间。 我想知道 BQ 是否会进入某种模式来导致这种情况?

    电源配置0x0068

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    如果器件根据电流进行导通/关断、则可能是由于体二极管保护功能( 设置:保护:体二极管阈值 )。

    如果您提高这个值、我认为这个问题应该解决了。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    如您所说、打开体二极管后、FET 在充电期间没有关闭。 然而、仍然有一个问题、也就是说、当我被完全充电时、MCU 控制 BQ 进入关断模式、然后连接负载(此时未加载)并使用 TS2从关断模式中唤醒。 此时、使用 MCU 为 DFETOFF 和 CFETOFF 提供的低电平 CHG FET 将立即导通、但 DSG FET 将立即导通。

    使用低侧 FET 控制 FET、FET_CTRL_EN 设置为1。 这很重要吗?

    FET 选项= 0x0F、

    DCHG_Pin = 0xA2;

    DCHG_Pin = 0xA2;

    CFETOFF_Pin = 0x02;

    DFETOFF_Pin = 0x02;

    FET_CHG_PUMP_CTR = 0x00;

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    那么、您是否希望 FET 在启动时保持关闭? 这就是您想要做的事情吗?

    您可以设置 设置:FET:FET 选项[FET_INIT_OFF] 从而使 FET 仅在 MCU 发出相应命令后导通。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    目前使用 BQ 的问题是、在运行期间重新配置寄存器、然后使用主机向 DFETOFF 和 CFETOFF 引脚施加电压(3.3V)之后、DDSG 和 DCHG 没有输出的可能性很小(此时、引脚电压为0、但主机3.3V 存在)。 发生这种现象的可能性不是100%、使用 Low-Said 脚、然后将 FET_Options 配置为0x2B、这种现象仍然存在。
    1.是因为寄存器配置问题吗? 我可以保证每个寄存器都成功配置、但使用 Low-Said FET 策略我不确定配置的寄存器值是否正确。
    或者 BQ 是否具有某种保护? 但是、我没有收到 BQ 的任何故障通知。 或者也许 BQ 本身检测到另一个故障、不允许 FET 开启。

    希望得到您的答案、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    您能否共享原理图?

    因此、如果我能够正确理解/读取、那么 CFETOFF/DFETOFF 配置为高电平有效、对吗?

    这意味着 当 CFETOFF/DFETOFF 获得高电平信号(例如3.3V)时、DDSG/DCHG 将保持低电平。

    DDSG/DCHG 配置为跟随 FET 状态、因此如果 CFETOFF/DFETOFF 在外部设置为高电平、则会导致 DDSG/DCHG 变为低电平。

    需要注意的是、应在 DDSG/DCHG 中设置 OPT1、目前情况并非如此。 (因此、 两者都应设置为0xAA)

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我的最新配置如下:
    FET_Options = 0x2B;
    DCHG 引脚= 0xA2;
    DDSG 引脚= 0xA2;
    CFETOFF = 0x82;
    DFETOFF = 0x82;
    FET_CHG_PUM = 0x00;
    体二极管阈值= 0x03E8;
    采用这种配置后、DDSG 和 DCHG 将在 DFETOFF 和 CFETOFF 从主机接收到高电平(3.3V)后输出高电平、这没有问题、或者在从主机接收到低电平(0V)后将关断。
    现在的问题是、主机很可能会向 CFETOFF 和 DFETOFF 引脚发送3.1V 电压、但 DDSG 和 DCHG 没有输出、在大多数情况下都没有问题。
    我最近的测试似乎发现了问题。
    在 BQ 运行期间、寄存器配置后有发生这种情况的可能性、但我确保了 BQ 进入了配置模式、并且寄存器的值确保了配置成功。 此外、当我使用命令读取 CHG 和 DSG 的状态时、它会显示该命令未启用。 此时、主机保持 CFETOFF 和 DFETOFF 引脚的3.3V 电平。
    以下是整个 BQ 的原理图、当前使用 DDSG 和 DCHG 功能、使用 CFETOFF 和 DFETOFF 引脚关闭。

    希望得到您的答案、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    e2e.ti.com/.../80a30726_2D00_5638_2D00_49ae_2D00_a2ec_2D00_aa22d84617b2.pdf

    这是最新的原理图、应以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    您能否详细说明一下这是如何发生的?

    在操作期间、您通常不希望进入 CONFIG UPDATE 模式、因为该模式会禁用 FET。  

    更新寄存器后是否退出 CONFIG UPDATE 模式?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我确定我已退出配置模式,我现在发现当我进入 SHUTDOWN 模式、从 SHUTDOWN 模式唤醒、然后配置寄存器时会发生该问题。 我查看了手册、在关断唤醒后、在操作 BQ 之前延迟了1秒。

    那么、您需要了解有关 BQ 从 SHUTDOWN 模式唤醒的哪些信息? 因为这就是导致问题发生的原因、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    我想知道对器件进行编程时采用的顺序。 您是否有任何逻辑分析仪数据显示器件唤醒和编程发生的时刻?

    在关机后何时开始编程? 编程前是否等待1秒?  

    我还将在内部询问您是否可以执行其他操作。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    可以进一步解释、BQ 现在进入 DEEPSLEEP 模式并退出 DEEPSLEEP 模式、性能非常正常。
    这意味着、在器件从关断状态唤醒后配置后似乎存在问题、导致在向 DFETOFF 和 CFETOFF 引脚发送高电平后 DCHG 和 CCHG 没有输出。
    整个编程序列就是这样的。
    第一个。 如果运行 SHUTDOWN 命令且 REG18 = 0V、则 BQ 进入关断模式、不与 BQ 进行通信(此时保持电源)。
    存储数据。 将 TS2拉至 GND、在1s 延迟后进入 CONFIG UPDATE 模式、然后执行寄存器配置操作。 寄存器配置后退出 CONFIG UPDATE 模式、然后 MCU 向 DFETOFF 和 CFETOFF 输出3.3V 电压。 根据手册、如果此时没有故障、将输出 DDSG 和 DCHG、但有可能不输出 DDSG 和 DCHG。
    希望确保编程序列中缺失或错误?

    是否需要 BQ 中的数据来进入 SHUTDOWN 模式并退出 SHUTDOWN 模式?

    希望得到您的答案、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    它的可重复性如何? 这是在您每次进出关闭装置时发生的、还是很少发生?

    如果不经常发生、发生的频率有多高? 您能否提供有关设置的详细信息?

    • 您正在施加什么电压?
    • 电路板测试位置的温度是多少?
    • 您是如何进入关断状态(在重新打开之前)的?
      • 您是否使用了 shutdown ()命令或 RST_SHUT 命令?
      • 进入 SHUTDOWN 模式之前、DFETOFF/CFETOFF 的状态是什么?

    作为一种权变措施,您是否在唤醒后尝试使用 rest ()命令,以确保器件在编程前正确初始化?

    您是否还可以向我们提供唤醒后器件的编程序列? 要编程什么寄存器、编程到什么值以及按什么顺序。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢您的回答

    1、当 BQ 退出 SHUTDOWN 模式时会发生此问题、小概率不是不可避免的(可能20年一次)。
    2、我目前使用的是12串电池、40-50之间的总电压将出现这个问题。
    3、温度为28℃。
    4. BQ 正常工作时、我使用 shutdown 命令使 BQ 进入 SHUTDOWN 模式。 如果未使用 RES_SHUT、则 REG18电压变为0V、指示 BQ 进入关断模式。
    5、在关断前使用 MCU 向 DFETOFF 和 CFETOFF 引脚施加0V 电压。
    6.当前没有用于在 BQ 从关机模式唤醒后初始化它的 REST()命令,因此我可以立即验证该方法是否有效。
    以下是 BQ 从关断模式唤醒后的寄存器配置数据值以及配置顺序。

    e2e.ti.com/.../Register-Config.txt

    再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这里未显示的其他寄存器具有默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    感谢您提供如此多的信息! 这真的很棒。

    抱歉,我的意思是 reset()而不是 REST ()。 如果您在从关机状态唤醒后但在对部件编程之前重置部件,是否有任何问题?

    这是一个奇怪的问题,所以我们想得到尽可能多的细节! 此外、您是否介意分享您的原理图、以便我们进行审阅?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我正在测试使用 reset()命令是否可以解决此问题。 首先、使用此命令后、我必须等待多长时间才能完成 BQ 初始化、或者我是否不必等待? 手册似乎没有说明需要多长时间重置()。
    下面是我们的原理图、不知道硬件是否有问题。

    e2e.ti.com/.../2671.80a30726_2D00_5638_2D00_49ae_2D00_a2ec_2D00_aa22d84617b2.pdf

    再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    一旦  0x64 Alarm Raw Status ()寄存器中设置了 INITCOMP 位、该器件就应该准备好进行编程。

    完全关断的唤醒时序如所示 表16-2. 启动顺序和时序 应用和实现部分。

    我将在星期一回顾原理图并提供一些反馈!  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答、非常感谢您帮助我解决这个问题。

    如果原理图有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    当然可以! 使用 reset()命令是否解决了问题?

    R45/R46/R47/ETC 的作用是什么? 这些似乎不需要它们。

     R121的用途是什么? C54应连接到 VSS。

    我也很好奇、移除 D25是否会在任何方面帮助解决该问题。 或者 、如果移除 R92/R94、是否有任何差异? 还是使用更强的下拉电阻?  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    D25无法移除、移除后、P+将始终具有电压、其他电阻器目前正常。 目前在关机后使用 reset()命令没有问题,运行良好。 但我想确认这是否必要操作?
    我还想查看另一个问题、即我使用命令0x0075读取 CC3的电流值、总共需要读取一个数据块(32字节)、并且读取时间已达到20ms、我是否可以问这是否正常?

    再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    明白了! 很高兴听到 RESET()命令帮助了事情。 我认为目前这是解决您的问题的最佳解决方案。 感谢您为我们提供的所有建议! 理想情况下、我想看看是否有可能从我们这边重新创建一些东西、以弄清其中是否有原因。

    你到底是指什么阅读时间? 如果这就是您的意思、那么 I2C 速度可以高达400kHz。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    使用 Reset()命令似乎解决了我的问题,我现在可以暂时使用此方法,但在正常情况下应该没有必要使用。
    我发现用于配置 I2C 的通信类型为0x1E、但我在退出 Config updata 模式后读取通信类型= 0x00寄存器、它似乎无法配置。 配置通信类型寄存器后、我是否需要将其复位?

    再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    是、通常没有必要。 但现在解决问题也许是最好的方法! 我想看看我们是否能在内部探索这一点、看看会发生什么情况。

    关于新问题:

    通常,为了使新通信类型生效(在更改寄存器后),您需要发送0x29BC SWAP_COMM_MODE ()命令。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您回答我的所有问题。 我暂时使用 Reset()来解决这个问题。 如果您在内部提出了一个解决方案、您可以尝试其他方法来解决它、或者发现我的配置或其他位置的问题。
    请就该问题回答我。
    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    上次我就寄存器配置连续写入问题与您沟通时、我的想法是具有连续地址的寄存器可以一次写入多个字节(而不是写入寄存器、然后开始写入另一个寄存器)、上次您说可以使用 BQStudio 看到块写入的数据流、但购买了 EV2400但还没有、时间可能有点不够。
    那么、您能给我发送一个块写入寄存器的示例或进程(使用 CRC 的 I2C)吗?

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    中有一个分步示例 第13.1节数据存储器访问 技术参考手册。 这应该会有所帮助 。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我查看了手册中的说明、同时遵循手册中的说明进行寄存器块写入验证。 它似乎不起作用。
    我有以下两个问题。
    1、"第13.1节数据存储器访问"这里的寄存器操作方法是否适用于块写入(使用 CRC 时为12c)?
    注意:一次块写入最多可写入32字节的数据存储器。
    可以写入多达32个字节、如果我使用具有 CRC 的 I2C、CRC 会计为一个字节吗? 这意味着我一次最多只能写入16个字节的数据和16个字节的 CRC。
    TI 软件编程指南内部的官方网站似乎没有采用 CRC 寄存器块写入操作例程的 I2C、可以提供采用 CRC 块写入寄存器流程的12C? 这将立即解决我的问题。

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在在美国假日、期待明天得到答案。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    祝您在假期愉快,期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    您应该能够在启用 CRC 的情况下写入32个字节! 是否编写了正确的校验和以及长度?

    不幸的是,今天我们有一些天气问题,所以我们停电了。  

    但明天我可以尝试让它在我们的电路板上正常工作、并和您分享一个示例。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    此问题是由于在执行块写入时出现校验和写入错误引起的。 BQ 现在在我修改后运行得很好。

    感谢您花时间回答我的问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    很高兴它现在起作用了! 。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙