This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:I SET 限制电阻0r、以及将输出短接至 GND、我发现输出未闭合。 我认为 HSD 应该过流关闭、但现在它似乎无法正常工作?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160EVM, TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366872/tps4h160-q1-i-set-limit-resistance-0r-and-i-short-output-to-gnd-i-find-the-output-do-not-closed-i-think-the-hsd-should-overcurrent-closed-but-now-it-seems-does-not-work

器件型号:TPS4H160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS4H160EVM

工具与软件:

您好、TI

我的设计中使用了 TPS4H160BQPWPRQ1

I SET LIMIT 电阻0r、且 I SHORT 输出至 GND、我发现输出未闭合。 我认为 HSD 应该过流关闭、但现在它似乎无法正常工作?

粉色线是输出电流、黄色线是输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到数据表显示、当短接至 GND、时、输出将自动尝试、在短接至 GND 时有任何方法关断输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    该器件可能会限制电流、然后进入热故障状态。 该器件具有两个温度传感器:一个位于功率 FET 上、一个位于控制器上。 如果两个器件之间的温差超过 T (SW)、器件将关闭并进入自动重试模式(此故障称为热摆动)。  

    经过几次热摆动迭代、器件的结温将上升到绝对热关断点。 如果将 THER 引脚设置为高电平、那么一旦它进入绝对热关断、器件将锁存。 如果查看电流图、看起来器件会进入绝对热关断状态、因为热关断期间的电流限制(当您没有 CL 电阻器时)约为6.5A:

    您是否可以尝试将其调高?

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    我已将 PIN 设置为高电平。 我的困惑是为什么 IC 会过流闭合?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    仔细观察示波器屏幕截图、确实会发现您处于热摆动模式、因为电流持续大于8.5A。

    器件最终会关闭吗? 时间标度为1时、该怎么办?

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会关闭。 我测试了时间,即使它持续5(或最后一个很长的时间)。 IC 非常热。(可能> 60℃)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    明白了-器件似乎没有变得足够热、无法进入绝对热关断状态(大约160°C)、而只是在热摆幅上循环。

    我最后有几个问题:

    • 电源电压是多少? 12伏?
    • 器件上是否有任何外部散热器会导致器件不能快速升温?

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在该测试案例中、Vin=16V、我的应用是9-16V

    2.没有任何散热器、仅在实验室中暴露(~25℃)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    感谢您提供的投入。

    由于功率约为 136W (8.5A * 16V)、器件应进入热关断状态、因为所有电压都应通过 FET 下降。 您如何介绍短路路径? 您使用的是实际负载还是电子负载?

    此外、在示波器屏幕截图中、您不会切换 INx 引脚、对吗?

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.直接使用22AWG 导线短接 GND。

    2.不再切换 INx、它仍然为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、  

    我认为我们的下一步是在 TPS4H160EVM 上对其进行测试。 我们可以在下周的 TI 实验室中做这个(或者我们也可以给您一个 EVM)、但我也想在这里了解一些信息 、以便提高工作效率。

    是否可能显示以下示波器屏幕截图:

    • 输入电压
    • 输出电压
    • FAULT 引脚电压
    • 输出电流。

    获取另外两个设置示波器屏幕截图将会很有帮助:

    • 其中一个放大到单独的关断周期
    • 一个缩小图(~500ms 除法)、在重新生成短路时直接触发。

    此致、
    TIM


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、输入电压:16V

    2. 输出电压:16V

    3. 输出电流:0.5A ,极限电流为8-14A(极限电阻为0R)

    下面是电压和电流波形、黄色线是输出电压、粉色 线是电流波形。 如果你有任何困惑、请告诉我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    有更新吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    我在实验室中使用 TPS4H160EVM 进行了此测试、使用16V 电源 、其他= 5V、并且 AEC-100-012负载 L = 5 μH、R = 10 mΩ。 该器件进入电流限制、然后按预期锁存。

    我建议使用您在 TPS4H160EVM 上的负载条件运行测试并验证信号。  

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    您的测试条件是直接将输出短接至 GND?Ω 是您的限值电阻设置为0r?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    我们在  AEC-100-012负载下进行了测试 、负载 L = 5 μH、R = 10 mΩ。 这是使用台式电源(电流限制设置为20A)、12V 和 ILIM 悬空。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复

    限制电阻似乎应短接至 GND?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    抱歉、我误读了您的问题。

    将 ILIM 引脚接地短路、并在输出端放置 AEC-Q100-012负载。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将在我的电路板上再次测试、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    我想确认您的 HSD 短路保护、它是过热保护还是过流保护?

    我想知道发生了多长时间的短路到输出保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    两者-当发生过流保护时、器件会将电流调节到设定的电平。 在短路的情况下、电源的整个电压下降至 FET 的导通电阻上。 由于热保护、这会导致 FET 发热和关断。 请注意、对于 HBxx 器件、该器件不会调节电流并立即关断、但对于 TPS4H160-Q1、电流限制模式是电流调节。  

    有关我们如何具体测试 TPS4H160-Q1短路保护的详细测试报告、请参阅以下报告:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva709

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    您对 HBX (例如 TPS2HB16AQPWPRQ1 )的平均值是多少?  TPS1HB08AQPWPRQ1?

    因此、  当 TPS4H160BQPWPRQ1发生接地短路时、 TPS4H160BQPWPRQ1将重试几次、直到 HSD 过热。

    如 TPS2HB16AQPWPRQ1 TPS1HB08AQPWPRQ1 、当发生接地短路时  、TPS2HB16AQPWPRQ1 TPS1HB08AQPWPRQ1将立即关闭。 (__LW_AT__连接至3.3V)

    以上是我的描述正确?再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我  、TPS4H160BQPWPRQ1过流测试时、、发生过流时、CS 将会下降。 这是奇怪的。  

    你可以看到下图、黄线是电压 CS、蓝 线是电压 in3、粉色线是电流 output3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    您能否详细说明一下此处负载上到底是什么? 示波器屏幕截图的时间刻度为20ms、这意味着此处出现了错误情况。 是否有某种电子负载正在与高侧开关的电流镜相互作用? 我们应该看到电流立即迅速上升到调节电平(在几微秒内)并保持该电平、直到输出电容充电。 高侧开关中是否有某种恒流源吸收了电流?

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TIM

    感谢您的答复

    我的负载是一个回放(IT8514C++、ITECH、cdn.itechate.com/.../IT8500plus-en.pdf)  

    <' 有没有某种恒流源从高侧开关吸出电流吗?>--其实我不知道如何检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    因此、我认为您看到的怪异行为是由于 eLoad 处于恒流模式。 恒定电流模式将导致我们的电流镜出现问题、详情如下:

    e2e.ti.com/.../faq-why-does-my-e-load-cause-my-high-side-switch-to-shut-down

    您是能够更改为恒定电阻(CR)模式还是在输出端使用实际负载?

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    很奇怪、当我更改为 CR 模式、CS 引脚仍然下降、与 CC 模式相比、CR 模式的 CS 有 多次压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    帮助我了解示波器屏幕截图、粉色是电流、黄色是输出电压? 时间刻度为5ms、此处看起来仍然有点偏差。 在正常运行中、当开关打开时、电流应该立即击穿、并在几微秒内钳制到某个水平。 电流似乎具有某种不可预料的指数斜坡。

    我最后提出了几条建议:

    • 使用实际的电阻器/电容器设置进行测试。 我怀疑 eLoad 无论处于恒定电阻模式、都可能仍会使负载出现问题。
    • 为了排除任何电路板/应用问题、可在 TPS4H160EVM 上进行测试。 如果需要、我可以为您设置免费样片订单。 这是我在实验中根据您的负载条件测试的电路板。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄线是 CS 电压。 粉色线是输出电流。

    我需要您向我提供 EVK、我是否应该提供什么信息?