主题中讨论的其他器件:TPS4H160EVM、
工具与软件:
您好、TI
我的设计中使用了 TPS4H160BQPWPRQ1
I SET LIMIT 电阻0r、且 I SHORT 输出至 GND、我发现输出未闭合。 我认为 HSD 应该过流关闭、但现在它似乎无法正常工作?
粉色线是输出电流、黄色线是输出电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI
我的设计中使用了 TPS4H160BQPWPRQ1
I SET LIMIT 电阻0r、且 I SHORT 输出至 GND、我发现输出未闭合。 我认为 HSD 应该过流关闭、但现在它似乎无法正常工作?
粉色线是输出电流、黄色线是输出电压。
您好、Ling、
该器件可能会限制电流、然后进入热故障状态。 该器件具有两个温度传感器:一个位于功率 FET 上、一个位于控制器上。 如果两个器件之间的温差超过 T (SW)、器件将关闭并进入自动重试模式(此故障称为热摆动)。
经过几次热摆动迭代、器件的结温将上升到绝对热关断点。 如果将 THER 引脚设置为高电平、那么一旦它进入绝对热关断、器件将锁存。 如果查看电流图、看起来器件会进入绝对热关断状态、因为热关断期间的电流限制(当您没有 CL 电阻器时)约为6.5A:
您是否可以尝试将其调高?
此致、
TIM
Ling、
我认为我们的下一步是在 TPS4H160EVM 上对其进行测试。 我们可以在下周的 TI 实验室中做这个(或者我们也可以给您一个 EVM)、但我也想在这里了解一些信息 、以便提高工作效率。
是否可能显示以下示波器屏幕截图:
获取另外两个设置示波器屏幕截图将会很有帮助:
此致、
TIM
Ling、
两者-当发生过流保护时、器件会将电流调节到设定的电平。 在短路的情况下、电源的整个电压下降至 FET 的导通电阻上。 由于热保护、这会导致 FET 发热和关断。 请注意、对于 HBxx 器件、该器件不会调节电流并立即关断、但对于 TPS4H160-Q1、电流限制模式是电流调节。
有关我们如何具体测试 TPS4H160-Q1短路保护的详细测试报告、请参阅以下报告:
https://www.ti.com/lit/pdf/slva709
此致、
TIM
感谢您的答复
您对 HBX (例如 TPS2HB16AQPWPRQ1 )的平均值是多少? TPS1HB08AQPWPRQ1?
因此、 当 TPS4H160BQPWPRQ1发生接地短路时、 TPS4H160BQPWPRQ1将重试几次、直到 HSD 过热。
如 TPS2HB16AQPWPRQ1 TPS1HB08AQPWPRQ1 、当发生接地短路时 、TPS2HB16AQPWPRQ1 TPS1HB08AQPWPRQ1将立即关闭。 (__LW_AT__连接至3.3V)
以上是我的描述正确?再次感谢。
您好 TIM
感谢您的答复
我的负载是一个回放(IT8514C++、ITECH、cdn.itechate.com/.../IT8500plus-en.pdf)
<' 有没有某种恒流源从高侧开关吸出电流吗?>--其实我不知道如何检查这一点
Ling、
因此、我认为您看到的怪异行为是由于 eLoad 处于恒流模式。 恒定电流模式将导致我们的电流镜出现问题、详情如下:
e2e.ti.com/.../faq-why-does-my-e-load-cause-my-high-side-switch-to-shut-down
您是能够更改为恒定电阻(CR)模式还是在输出端使用实际负载?
此致、
TIM
Ling、
帮助我了解示波器屏幕截图、粉色是电流、黄色是输出电压? 时间刻度为5ms、此处看起来仍然有点偏差。 在正常运行中、当开关打开时、电流应该立即击穿、并在几微秒内钳制到某个水平。 电流似乎具有某种不可预料的指数斜坡。
我最后提出了几条建议:
此致、
TIM