请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25302 工具与软件:
你好!
我正在根据数据表计算 RT1和 RT2值、 该公式说明:

我尝试使用 NTC 热敏电阻10k 和 β 3435
这使得 RNTCT1 = 29.16K (@0°C)且 RNTCT3 = 4.74K (@45°C)
VT1%为73.5、VT3%为47.25。
我用过 wolfram alpha、Cgpt、一个好的老式笔/纸/计算器和另一个工程师、RT2总是得到一个负值、我认为公式或示例可能有问题、有人能建议吗?