This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:RT1和 RT2热感测电阻计算

Guru**** 2597165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379010/bq25302-rt1-and-rt2-thermal-sensing-resistor-calculations

器件型号:BQ25302

工具与软件:

你好!

我正在根据数据表计算 RT1和 RT2值、 该公式说明:

我尝试使用 NTC 热敏电阻10k 和 β 3435

这使得 RNTCT1 = 29.16K (@0°C)且 RNTCT3 = 4.74K (@45°C)

VT1%为73.5、VT3%为47.25。

我用过 wolfram alpha、Cgpt、一个好的老式笔/纸/计算器和另一个工程师、RT2总是得到一个负值、我认为公式或示例可能有问题、有人能建议吗?