This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:电容器可以自放电吗?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1641, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377207/tps1641-can-the-capacitor-self-discharge

器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件: TPS1663

工具与软件:

您好、您好。

如下所示、这是我的原理图设计。

情况是 VDD_OUT 大约为24V 输入。 VDD_CAP 连接到铝电解电容器阵列(总体积为23000uF)。

一旦 VDD_OUT 出现、电容器就可以充电至24V。 没错。

但经过一段时间后、即使存在 VDD_OUT 的输入、电容器的电压也会缓慢下降至2V 或更低。

是否正常? 我认为只要 VDD_OUT 出现、电容的电压就应该是稳定的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    请分享启动期间 VIN、VOUT、dV/dt 电压和输入电流的测试波形

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    很抱歉我迟到了。 我发现一件奇怪的事情。 当芯片引脚10 连接到电容阵列时、电路板异常。 I 测量了  VIN 和 VOUT 的引脚、波形显示如下:

    VIN (黄线)是恒定的、Vout (青色线)将缓慢降低、同时 dVdt 引脚约为0v。  

    当我断开 电容器阵列时、TPS16412似乎正常工作、VOUT (黄线)保持为12V (因为 Vin 为12V)、dVdt 引脚(青色线)约为5V。 正常情况如下所示:

    我选择 TPS16412的原因是它的 功能、这种功能可以缓慢地为大电容器充电、并且不会影响系统。  

    我应该怎么做才能解决该问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    但不幸的是,它不是很清楚。 您是否能够 在单次示波器屏幕截图中共享启动期间的所有 VIN、VOUT、dV/dt 电压和输入电流? 如数据表中的图9-3所示。

    为什么需要23mF? 您是否已使用设计计算器验证了启动情况?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起我的设备不好。 我无法测量输入电流。

    我用 23mF 在50毫秒内产生10A 电流 将  粉末爆炸,以释放降落伞 。

    我使用了    设计计算器工具。 当我在第7行(Cout)中填写23000.00时、某些内容将变为 #REF!

    这是否意味着芯片不支持这么大容量的电容?

    此外、如果   您的 实验室中有 TPS16412演示板、您可以进行试验、仅对电容器充电以验证芯片的能力 或测量输入电流。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    23mF 对于 TPS1641来说太大了。

    请使用 TPS1663 https://www.ti.com/lit/pdf/slvaeb9 

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的推荐,先生。

    在我将新芯片用于下一个电路板版本之前、您能告诉我  TPS1641能够支持的最大体积是多少?  有一天、我可能会使用 TPS1641。

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您的环境温度。 请使用相同的计算器检查最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    至于 TPS1641、 我还有一个问题。 这就是为什么 OUT 的电压 会缓慢下降的原因?

    请看下图(和我的情况类似)、 Vin 总是存在(12v)、OUT 也是12v。 因为 只有很多电容器、没有任何负载、并且 FET 的体二极管会阻止流入 VIN。 我认为没有办法把它释放出来。 我的理解是否正确?

    为什么 OUT 的电压会 缓慢下降?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 由于 VIN 高于 VOUT、体二极管不提供放电路径。  

    可能是内部 FET 关断、输出电压会由于负载(Cout 的自泄漏)而放电。 请检查 FLT/状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    没有负载、如果  Cout 的自泄漏太大、电容器的电压一开始不可能与 VIN 相同。 当 Cout 的电压值等于 Vin 后、Cout 会缓慢减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    Vout 的放电率是多少? 我是说下降斜率 Vout/dt?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    这些天来、 我已经做了一些简单的测试来验证 Tps16412的容量、其中包括改变其输入电压和根据计算器工具更改输出电容器数量。 另一种情况是芯片引脚10只连接到电容器,没有其他负载。

    例如、当芯片连接1000uF 的电容、输入电压为12V 时、可能会出现电压降低的问题。  我使用 万用表测量了电压、其数字读数迅速变化。

    在一两分钟内、数字读数可变为2V 或更低。  

    可以肯定的是、当 我把 输入电压改为6V 再连接220uf 电容时、芯片可正常工作、 电容电压可保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    我懂了。 我们将与设计团队核实、最后验证并回复您。 请稍候。  

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    几个问题:

    是否通过 EN=LOW 禁用设备? 或者设备是否自行关闭?

    输出端是否连接了除电容之外的任何负载(即使处于禁用状态)?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    是否通过 EN=LOW 禁用设备? 或者设备是否自行关闭?---- 否、 EN 始终连接至3.3V、并且芯片始终启用。 我的设计一开始就显示在屏幕上。

    输出端是否连接了除电容以外的任何负载(即使处于 DISABLE 状态)?---- 否、除了1000uf 电容外无任何负载。

     当 芯片输入电压为12V、输出电容为1000uf 时、可轻松发现这种现象。 同时、dVdT 引脚的电压在异常情况下约为0V、在正常情况下可能变为5V。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    大家好。

    您可以检查 FLT 标志吗?

    看起来 会发生 IN 至 OUT 短路检测。

    TPS16410、TPS16,411,16412、TPS16413具有输入至输出短路检测功能。

    您可以选择其他不具有该选项的型号(TPS16414至 TPS16417)。

    谢谢你

    Amrit