主题中讨论的其他器件: TPS1663
工具与软件:
您好、您好。
如下所示、这是我的原理图设计。

情况是 VDD_OUT 大约为24V 输入。 VDD_CAP 连接到铝电解电容器阵列(总体积为23000uF)。
一旦 VDD_OUT 出现、电容器就可以充电至24V。 没错。
但经过一段时间后、即使存在 VDD_OUT 的输入、电容器的电压也会缓慢下降至2V 或更低。
是否正常? 我认为只要 VDD_OUT 出现、电容的电压就应该是稳定的。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、您好。
如下所示、这是我的原理图设计。

情况是 VDD_OUT 大约为24V 输入。 VDD_CAP 连接到铝电解电容器阵列(总体积为23000uF)。
一旦 VDD_OUT 出现、电容器就可以充电至24V。 没错。
但经过一段时间后、即使存在 VDD_OUT 的输入、电容器的电压也会缓慢下降至2V 或更低。
是否正常? 我认为只要 VDD_OUT 出现、电容的电压就应该是稳定的。
谢谢!
您好、您好。
很抱歉我迟到了。 我发现一件奇怪的事情。 当芯片引脚10 连接到电容阵列时、电路板异常。 I 测量了 VIN 和 VOUT 的引脚、波形显示如下:

VIN (黄线)是恒定的、Vout (青色线)将缓慢降低、同时 dVdt 引脚约为0v。
当我断开 电容器阵列时、TPS16412似乎正常工作、VOUT (黄线)保持为12V (因为 Vin 为12V)、dVdt 引脚(青色线)约为5V。 正常情况如下所示:

我选择 TPS16412的原因是它的 功能、这种功能可以缓慢地为大电容器充电、并且不会影响系统。
我应该怎么做才能解决该问题?
谢谢!
对不起我的设备不好。 我无法测量输入电流。
我用 23mF 在50毫秒内产生10A 电流 将 粉末爆炸,以释放降落伞 。
我使用了 设计计算器工具。 当我在第7行(Cout)中填写23000.00时、某些内容将变为 #REF!
这是否意味着芯片不支持这么大容量的电容?
此外、如果 您的 实验室中有 TPS16412演示板、您可以进行试验、仅对电容器充电以验证芯片的能力 或测量输入电流。
非常感谢!

23mF 对于 TPS1641来说太大了。
请使用 TPS1663 https://www.ti.com/lit/pdf/slvaeb9
BR、
Rakesh
您好、您好。
这些天来、 我已经做了一些简单的测试来验证 Tps16412的容量、其中包括改变其输入电压和根据计算器工具更改输出电容器数量。 另一种情况是芯片引脚10只连接到电容器,没有其他负载。
例如、当芯片连接1000uF 的电容、输入电压为12V 时、可能会出现电压降低的问题。 我使用 万用表测量了电压、其数字读数迅速变化。
在一两分钟内、数字读数可变为2V 或更低。
可以肯定的是、当 我把 输入电压改为6V 再连接220uf 电容时、芯片可正常工作、 电容电压可保持稳定。
您好、您好。
是否通过 EN=LOW 禁用设备? 或者设备是否自行关闭?---- 否、 EN 始终连接至3.3V、并且芯片始终启用。 我的设计一开始就显示在屏幕上。
输出端是否连接了除电容以外的任何负载(即使处于 DISABLE 状态)?---- 否、除了1000uf 电容外无任何负载。
当 芯片输入电压为12V、输出电容为1000uf 时、可轻松发现这种现象。 同时、dVdT 引脚的电压在异常情况下约为0V、在正常情况下可能变为5V。
谢谢你