Other Parts Discussed in Thread: TPS1641, TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS1663
工具与软件:
您好、您好。
如下所示、这是我的原理图设计。

情况是 VDD_OUT 大约为24V 输入。 VDD_CAP 连接到铝电解电容器阵列(总体积为23000uF)。
一旦 VDD_OUT 出现、电容器就可以充电至24V。 没错。
但经过一段时间后、即使存在 VDD_OUT 的输入、电容器的电压也会缓慢下降至2V 或更低。
是否正常? 我认为只要 VDD_OUT 出现、电容的电压就应该是稳定的。
谢谢!