Other Parts Discussed in Thread: UCC27284, DRV8870, TMUX7221
主题中讨论的其他器件:UCC27284、 DRV8870、 TMUX7221
工具与软件:
您好!
我尝试设计一个推挽电路来将1MHz 3VDC 输入信号放大 为1MHz 50VDC 信号。 输出电流为最大100mA。
信号是方波。

是否有任何错误或建议?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 zabbza、
感谢您的咨询。 我认为您的推挽式布置应该可行。 100kΩ 的上拉电阻值可能过大。 大上拉电阻将减缓 NMOS 的导通和 PMOS 的关断。 此外、PMOS FET 的开关速度比 NMOS 慢、因为相同导通电阻的载波移动性较低。 TI NMOS 达到最大100V、PMOS 只达到最大-20V 如果我能进一步帮助您、请告诉我。
此致、
约翰·华莱士
TI FET 应用
您好、William、
位于"HB"和"HS"之间的电容是否会使1MHz 输出信号失真?

数据表典型应用电路中包含额外的二极管。
他们的目的是什么? 您可以提供一些详细信息吗?
在下面的文档中、

DRV8870在没有 MOSFET 的情况下驱动压电、但最大频率为200kHz。
是否存在任何其他支持52VDC 和1MHz 信号的 IC。
或者可以在没有 DRV8870等 MOSFET 的情况下使用 UCC27284。
此致。
您好 Zabbza、
William 不在办公室,直到下周,我将寻求解决你最近的问题。 我不确定第一个问题、HB 和 HS 之间的电容是否会失真1MHz 输出信号? 我不确定这是什么问题、您能否澄清一下是否担心 HB 和 HS 之间的噪声?
栅极驱动电路上的典型应用中显示的二极管表明:1)提供一条路径使关断栅极电阻比导通栅极电阻更低、2)将驱动器输出钳位到接地基准。
我支持的 HPD 产品系列没有任何额定电压为52V VDD 的驱动器和驱动器输出电压。 DRV 产品可能是直接驱动的最佳选择。
UCC27284驱动器用于在 HB 配置中驱动 N 沟道 MOSFET。 这些驱动器可支持高峰值电流来对 MOSFET 的 Qg 进行充电和放电、但不适用于较高的平均电流。 除非平均电流非常低、否则我们不建议将 UCC27284用于直接驱动。
此致、