This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18543Q3A:利用推挽电路放大1MHz 信号

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27284, DRV8870, TMUX7221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372512/csd18543q3a-amplify-1mhz-signal-with-push-pull-circuit

器件型号:CSD18543Q3A
主题中讨论的其他器件:UCC27284DRV8870TMUX7221

工具与软件:

您好!

 我尝试设计一个推挽电路来将1MHz 3VDC 输入信号放大 为1MHz 50VDC 信号。 输出电流为最大100mA。

信号是方波。

是否有任何错误或建议?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zabbza、

    感谢您的咨询。 我认为您的推挽式布置应该可行。 100kΩ 的上拉电阻值可能过大。 大上拉电阻将减缓 NMOS 的导通和 PMOS 的关断。 此外、PMOS FET 的开关速度比 NMOS 慢、因为相同导通电阻的载波移动性较低。 TI NMOS 达到最大100V、PMOS 只达到最大-20V 如果我能进一步帮助您、请告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    是否有 IC 解决方案? 或者是否在高速驱动 FET 方面有改进?

    在 pic 之上、还有一个用于高侧的 NMOS、其目的是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 zabbza:

    是的、您可以使用栅极驱动器 IC 来驱动 FET。 您展示的器件是一个低侧驱动器。 添加的 NMOS 似乎可以提供短电流脉冲来快速导通 FET。 您可以考虑使用一个半桥驱动器来驱动2个 N 沟道 MOSFET。 我将该线程移至栅极驱动器应用团队、以提供帮助。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zabbza、

    是为我们的栅极驱动器提供支持的应用工程师。 正如 John 提到的、您可能需要考虑使用 UCC27284等半桥栅极驱动器在如下所示配置中驱动两个 NMOS FET:

    能否详细介绍您正在使用的输出负载、电路拓扑和终端设备?

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的回答。

    负载是压电的。  频率为1MHz。

    请分享您的建议。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zabbza、

    那么、UCC27284应该是此系统的理想选择。 这是一款额定电压为120V 的半桥驱动器、具有3A 的栅极驱动电流、可驱动采用半桥配置的2个 NMOS FET。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    位于"HB"和"HS"之间的电容是否会使1MHz 输出信号失真?

    数据表典型应用电路中包含额外的二极管。

    他们的目的是什么? 您可以提供一些详细信息吗?

    在下面的文档中、

    https://www.ti.com/lit/an/slaa780a/slaa780a.pdf?ts = 1718267498729&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    DRV8870在没有 MOSFET 的情况下驱动压电、但最大频率为200kHz。

    是否存在任何其他支持52VDC 和1MHz 信号的 IC。

    或者可以在没有 DRV8870等 MOSFET 的情况下使用 UCC27284。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zabbza、

    William 不在办公室,直到下周,我将寻求解决你最近的问题。 我不确定第一个问题、HB 和 HS 之间的电容是否会失真1MHz 输出信号? 我不确定这是什么问题、您能否澄清一下是否担心 HB 和 HS 之间的噪声?  

    栅极驱动电路上的典型应用中显示的二极管表明:1)提供一条路径使关断栅极电阻比导通栅极电阻更低、2)将驱动器输出钳位到接地基准。

    我支持的 HPD 产品系列没有任何额定电压为52V VDD 的驱动器和驱动器输出电压。 DRV 产品可能是直接驱动的最佳选择。

    UCC27284驱动器用于在 HB 配置中驱动 N 沟道 MOSFET。 这些驱动器可支持高峰值电流来对 MOSFET 的 Qg 进行充电和放电、但不适用于较高的平均电流。 除非平均电流非常低、否则我们不建议将 UCC27284用于直接驱动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    "如果您担心 HB 和 HS 之间的噪声? "

    是的、担心噪声。

    "除非平均电流非常低、否则我们不建议将 UCC27284用于直接驱动。"

    平均电流为最大50mA。 当电流为50mA 时、UCC27284是否能够直接驱动?

    如果它能够直接驱动、如何直接连接到压电电池?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zabbza、

    如果平均电流为50mA 或更小、则驱动器可能能够支持该平均电流。 关于如何直接驱动或连接到压电执行器、现在这将成为一个问题。 为了能够从0切换到电压总线输入、该驱动器设置为驱动低侧 FET、其中 FET 漏极支持更高的总线电压。 我认为您仍然需要外部 FET 来实现更高的电压峰峰值驱动信号。 但是、这些 FET 可能是非常小的器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    感谢您的回答。

    我还有一个问题、您有没有建议在没有任何驱动器 IC 的情况下驱动推挽电路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zabbza、这是本周美国的假日、因此回复将延迟。 我们的团队将在下周早些时候与您联系。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMUX7221是否可以取代低侧栅极驱动器。

    最大电流约为50mA。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zabbza、

    Richard 和我本人是栅极驱动器的应用工程师、因此我们不对其他产品发表意见。 请为 TMUX7221创建一个线程、如果该产品适合您的应用、该产品的团队将能够为您提供帮助。

    谢谢!

    William Moore