工具与软件:
尊敬的论坛:
我在 TPS62933上有问题。 我在电源设计器中设计了两个电路并进行了统一、因此得到了更多相同的器件。 我有一个电路板、上面有两个 TPS62933、它们应该会将输入电压从12V 下调。 一个用于5V 输出电压、另一个用于3.3V 输出电压。 对于原型设计、我订购了5个 PCB、其中3个 PCB 有缺陷、并且一旦施加输入电压、3.3V 器件的稳压器就会立即导致短路。 我希望有人有想法或新方法。
这是我的电路图:

3.3V 布局:

5V 布局:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的论坛:
我在 TPS62933上有问题。 我在电源设计器中设计了两个电路并进行了统一、因此得到了更多相同的器件。 我有一个电路板、上面有两个 TPS62933、它们应该会将输入电压从12V 下调。 一个用于5V 输出电压、另一个用于3.3V 输出电压。 对于原型设计、我订购了5个 PCB、其中3个 PCB 有缺陷、并且一旦施加输入电压、3.3V 器件的稳压器就会立即导致短路。 我希望有人有想法或新方法。
这是我的电路图:

3.3V 布局:

5V 布局:

尊敬的 GUI:
我已经捕获了波形。 对于有缺陷的器件、稳压器设置3.3V、但电源进入电流限制状态、电压降至约4.3V。
不幸的是、他们不会向我提供任何有关行为的信息。
如果您需要其他录音、请告诉我。
具有100 mA 电流限制的缺陷 TPS 上的 VIN:

存在100 mA 电流限制的缺陷 TPS 上的 SW (SS):

具有100 mA 电流限值的缺陷 TPS 上的 VOUT:

具有100 mA 电流限制的工作 TPS 上的 VIN:

具有100 mA 电流限制的工作 TPS 上的 SS:

采用100 mA 电流限制的工作 TPS 上的 VOUT:

感谢您的反馈。 Bella 将检查并在这些日子回到你。 谢谢!
BRS
卢西亚
你好、 Pascal Wiwa
1.对于缺陷 TPS :设备是否损坏? 客户是否测量到 Vin、SW、GND 等引脚之间是否存在短路?
2.是否可以复制该缺陷? 客户是否可以测量缺陷行为,在同一页上测量: Vin、SW、Vo 的波形?
谢谢、此致。
你(们)好
SW 具有较大的电压尖峰、即使对于功能部件也是如此。 您能否放大并检查最大电压尖峰? 请使用本 应用手册中图3所示的尖端和接地筒。
此外、Cin 应真正靠近 TPS62933的 VIN 和 GND 引脚放置。 尤其是 C7。

谢谢、此致。
嗨、GUI、
谢谢图片。 在功能部分、我可以重新创建你的波形。 我只能用500MS/s 的速度进行记录、但这足以使它们看起来相似。
我想、该故障是由电路板引起的。 当我从8V 开始时、即时短路也存在同样的问题。 如果我从低于8V 的电压开始也没有帮助
很遗憾、我的所有电路板现在都坏了。 TPS 甚至不会停止工作。 因此我无法执行更多测量。 我必须得到新的有机硅并在板上更换它们。
嗨、GUI、
当然、这里有您想要的。