This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933 3.3V 短缺问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS62933EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373015/tps62933-tps62933-3-3v-shortage-problem

器件型号:TPS62933

工具与软件:

尊敬的论坛:
我在 TPS62933上有问题。 我在电源设计器中设计了两个电路并进行了统一、因此得到了更多相同的器件。 我有一个电路板、上面有两个 TPS62933、它们应该会将输入电压从12V 下调。 一个用于5V 输出电压、另一个用于3.3V 输出电压。 对于原型设计、我订购了5个 PCB、其中3个 PCB 有缺陷、并且一旦施加输入电压、3.3V 器件的稳压器就会立即导致短路。 我希望有人有想法或新方法。

 这是我的电路图:

3.3V 布局:

5V 布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我觉得电路正常。 您是否使用了直流电源? 是否存在电流限制?  

    会在施加输入电压后立即导致短路。  ——直流电源的设备损坏是否达到了电流限值?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的答复!

    到目前为止、我只使用了实验室电源。 我已经将电流限制设置为100 mA。 我首先在空载条件下测试了两个电路。 因此100 mA 实际上应该足够了。 当然、电源达到了极限、但这正是因为稳压器立即进入短路状态。 因此、我假设在达到电流限值之前误差已经存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、100mA 应该足以实现空载输出。  

    上电时可以捕获波形吗? VIN、SW 和 Vo。  

    是否存在较长的输入电缆或 Vin 加电压摆率快? 这可能会导致 Vin 引脚上出现大振铃。 由于只有10uF 的陶瓷电容器、因此没有电解 Cin。  对于布局、GND 布线很细。

    那么它会正常运行呢? 您能否捕获 Vin、SW、Vo 的启动和稳态波形?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:
    我已经捕获了波形。 对于有缺陷的器件、稳压器设置3.3V、但电源进入电流限制状态、电压降至约4.3V。

    不幸的是、他们不会向我提供任何有关行为的信息。

    如果您需要其他录音、请告诉我。

    具有100 mA 电流限制的缺陷 TPS 上的 VIN:

    存在100 mA 电流限制的缺陷 TPS 上的 SW (SS):

    具有100 mA 电流限值的缺陷 TPS 上的 VOUT:

    具有100 mA 电流限制的工作 TPS 上的 VIN:

    具有100 mA 电流限制的工作 TPS 上的 SS:

    采用100 mA 电流限制的工作 TPS 上的 VOUT:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 Bella 将检查并在这些日子回到你。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    1.对于缺陷 TPS :设备是否损坏? 客户是否测量到 Vin、SW、GND 等引脚之间是否存在短路?

    2.是否可以复制该缺陷? 客户是否可以测量缺陷行为,在同一页上测量: Vin、SW、Vo 的波形?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI、

    缺陷 PCB 是新的、从未使用过。 它仍在开发中。

    1:在我提到问题之前、您是否是指是否存在短路? 我必须承认、我没有检查过这个。

    2:我认为您的问题是关于新 PCB 是否也会立即显示这种行为? 正如我说过的、PCB 实际上从未使用过...

    我希望我正确地理解了您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、期待收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    从周末开始、我们将在下周结束前与您联系。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.我的意思是 TPS 设备在测试后是否损坏? 客户可以   使用万用表在 Vin、SW、GND 引脚上进行测量、并查看是否存在短路。  

    2.客户能否提供100 mA 电流限值的缺陷 TPS 上的 SW 波形?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI:

    1.测试后 TPS 已损坏。 但我不知道它以前是否被打破了。 Vin 和 GND 之间只有大约40欧姆。 我还有另一个 PCB、该 PCB 具有相同的问题。 Vin 和 GND 之间确实存在短路。

    2.在上面可以看到这些波形。 这是正常工作器件和缺陷器件的波形、两者的电流限值均为100 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    Bella 最近几天不在办公室。 她将在周五返回、并将在本周结束前向您提供反馈。

    感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Lucia!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Pascal。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否分享 SW 电压的波形? 我想看看 SW 节点上是否存在我们在 Vin 波形上没有看到的任何电压尖峰。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚震惊地意识到,我犯了一个错误。 我共享了上面 SS 引脚的波形、而非 SW 引脚的波形。 以下是所需的值。 一旦有缺陷部件的波形和功能部件的波形:

    启动时缺陷一的软件、220 mA 的电流限制为:

    稳态时的缺陷软件、电流限值为260 mA:

    不幸的是, TPS 是完全死了,这之后。

    以下是工作部件的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    感谢您的反馈。 贝拉会在这些日子里回到你的身边。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SW 具有较大的电压尖峰、即使对于功能部件也是如此。 您能否放大并检查最大电压尖峰? 请使用本 应用手册中图3所示的尖端和接地筒

    此外、Cin 应真正靠近 TPS62933的 VIN 和 GND 引脚放置。 尤其是 C7。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI、

    我更改了电路。 现在将 Cin 放置在更靠近 Vin 和 GND 的位置。 则不可能将其放在更靠近的位置。 我还删除了大迹线。

    针对最大 电压尖峰、我必须准备另一个 PCB。 正如我说过的、这个在上次测量期间没有工作。 但在测试波形后、我认为缺陷和功能器件的最大电压尖峰接近12V。 对于此测量、我已经使用了"尖头与桶"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    还请使用短而宽的布线连接 SW。 您可以参阅数据表中的布局示例。

    功能板也会出现电压尖峰、可以从下面的波形中看到。  您能否放大并检查 SW 电压尖峰? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI、

    th 引脚上的电压为3.3V 时约为11.5V。 但5V 迹线的 SW 引脚的 Vmax 也为11.8V。

    使用 Vmax 通过3.3V 电源启动

    5V 启动、具有 Vmax

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能放大看看这些尖峰是否是真实的吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI、

    它们大约是12 µs Long、我假设它们不是真实的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI、

    对我来说很遗憾...如果我用高分辨率进行测量、您将看不到任何大尖峰...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    我很快就会回来的。" 感谢您的反馈。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想您可以使用更高的采样率(目前为500kSa/s)。  在 TPS62933EVM 上连接启动和稳态时的典型 SW&Vo 波形。(采样率为 5GS/s)

    故障被电路板所包围、而不是硅片、对吧? 您能否从8V 开始可以检查运行情况、然后缓慢上升至12V?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI、

    谢谢图片。 在功能部分、我可以重新创建你的波形。 我只能用500MS/s 的速度进行记录、但这足以使它们看起来相似。

    我想、该故障是由电路板引起的。 当我从8V 开始时、即时短路也存在同样的问题。 如果我从低于8V 的电压开始也没有帮助

    很遗憾、我的所有电路板现在都坏了。 TPS 甚至不会停止工作。 因此我无法执行更多测量。 我必须得到新的有机硅并在板上更换它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的更新。

    我建议大家检查一下电路板上是否有短路。 您可以使用万用表来提供帮助。

    我强烈建议您检查 以下各项之间是否存在短路:

    • SW 节点和 GND
    • BST 和 SW
    • BST 和 GND

    和其他您认为可能发生短路的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI、

    我已经检查了它。 PCB 制造商也已经对其进行了检查。 电路板中没有短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否将 BOM 列表 与 组件器件型号信息共享? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI、

    当然、这里有您想要的。

    e2e.ti.com/.../BOM_2D00_03.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    感谢您的分享。 Bella 将很快为您提供支持。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    C13: IHLP5050CEER4R7M01似乎是电感器、而非电容器。 您能检查一下吗? 请检查 C3。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI、

    抱歉、这是复制和粘贴错误...C13当然不是电感器。 正确的说明为"GRM32ER61C476KE15L"。 C3也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pscal

    感谢您的澄清。

    我认为、我们仍然需要 依靠 波形来帮助调试。 您可以在启动时捕获 SW Vo 波形吗? 请使用全带宽和  500ms/S 记录长度。 如果可用、您还可以测量 iL 波形。

    您可以使用示波器的"触发"功能。 您可以触发"Vo 下降压摆率"、以便在发生故障时捕捉波形。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pscal

    我将关闭此主题帖、因为没有回复、如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的帮助! 我改变了一个新的 TPS。 整个电路可以立即工作。 我所有的 PCB 都正常工作。 我无法解释这是怎么发生的、因为 PCB 是由一家公司生产的...嗯、它显然是一个有缺陷的器件。 我想您可以关闭该主题。