This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:测试指南

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-CHARGER-GUI, BQ25798, BQ25672EVM, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387900/bq25672evm-testing-guide

器件型号:BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25672、TI-CHARGER-GUI、BQ25798

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ25672EVM、对测试设置有疑问。  

在 EVM 文档中、建议将电池仿真器连接到充电器 IC 的 BAT 引脚。 但是、我没有电池仿真器或直流负载。 我可以从实验室连接放电的电池组、它可以正常工作吗?

以下是到目前为止我所做的工作:

1.将 PS1 (5V @ 3A)连接到 J1连接器。

2.将电池组连接到 J5连接器。

3.按照初始 EVM 文档中所述启动 TI-CHARGER-GUI 软件并选择了 BQ25672。

4.在第4步 、当我打开 PS1并将电池组连接为负载1时、我无法测量 8.55V 在 J3连接器上的 VSYS 处。 相反、我测量 7.61V .

您能否为我提供指导、说明一下此设置中遗漏了哪些因素导致无法正确测量电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmer:

    放电的电池组正常。  如果 PROG 引脚设置为2S、并且主机尚未写入 I2C 寄存器以更改 SYSMIN、CELL 或 BATREG 位、则 SYSMIN 应约为7.61V。  需要对用户指南进行更新、表明仅当电池充满电时、8.55V 才适用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。  我在撰写我们针对您的理解测试的情景。

    1节:

    我们通过 TI GUI 为一节电池配置充电曲线、其中一节电池以快速模式进行充电。 我们通过 GUI 将 VSYSMIN 设置为5V、该器件在 EVM 上输出5V。 不过、我们启用电池充电后、VSYSMIN 会立即变为电池电压。 请参考。

     

    2节电池:

    当我们在 TI GUI 中配置2S 并将 BATT 电压设置为8.4V 并写入寄存器时、EVM 上不会设置这些值。 电池不充电、并且没有电流。 但是、GUI 在 STATUS CHARGE 寄存器中显示 FAST CHARGE。 当我们测量 BATT 连接器上的充电器电压时、只会显示电池电压、而 VSYSMIN 上会显示相同的电压。 换句话说、TI Charger GUI 不会更新 EVM 上2节或3节的配置文件。

    我还随附了一些测试设置和 TI Charger GUI 的屏幕截图、以供参考 . 如果我们在 GUI 中错误配置任何参数、请指导我们。 您的支持将对我们大有裨益。 我已经将此充电器 IC 集成到我的产品中、但首先要在 EVM 上测试此充电器 IC。 获得良好的结果和参考、我将前进、在我的产品的 PCB 上测试充电器 IC。

    .

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmer:

    对于1节电池、不支持将 SYSMIN 设置为高于 BATREG。 SYSMIN 是电池放电时在 SYS 提供的最小系统电压。  然后 SYS 跟随电池升高至 BATREG、即4.2V、每节电池。

    使用 GUI 时、您必须禁用 WD 计时器。 否则、充电器会在 WD 计时器到期后将任何 I2C 写入重置为默认值。  此外、在写入寄存器以更改电芯数时、必须首先写入 CELLS 位、然后是 SYSMIN 和 BATREG。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们已经尝试过以下操作:"使用 GUI 时、您必须禁用 WD 计时器。 否则、充电器会在 WD 计时器到期后将任何 I2C 写入重置为默认值。  而且、在写入寄存器以更改电芯数时、必须先写入 CELLS 位、然后写入 SYSMIN 和 BATREG。"

    这并没有解决我的问题。

    希望您能详细关注该问题、该问题阻止我们进一步测试 EVM。

    此致、

    Ahmer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmer:

    不建议使用与电池或模拟电池串联的电流表。  如果您将该仪表短路、充电器是否按预期工作?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我移除了串联电流表、但结果相同、2节或更多节电池的充电器无法正常工作。

    此致、

    Ahmer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    正在等待您的回复!

    此致、  

    Ahmer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmer:

    您能否打开 ADC、执行全部读取并发布 ADC 值?  使用示波器、您能否确认 SW1或 SW2是否正在脉动?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmer:

    等一下!  您正在使用 BQ25672、这是一种仅降压充电器、这意味着 VBUS 上的输入电压必须高于电池电压。  如果您需要升压和降压、我建议移至 pin2pin 和 reg2reg BQ25798。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我现在明白了;这是实际的问题。 但是、EVM 用户指南中没有明确提及需要针对两节或更多节电池增加 VBUS 的输入电压。

    感谢您的见解。

    最后、您能否确认 BQ25798和 BQ25672是否可以直接替代器件?

    此致。

    Ahmer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmer:

    是、BQ25798和 BQ25672是直接替代产品。

    此致、

    Jeff