主题中讨论的其他器件: BQ25672、TI-CHARGER-GUI、BQ25798
工具与软件:
您好!
我正在使用 BQ25672EVM、对测试设置有疑问。
在 EVM 文档中、建议将电池仿真器连接到充电器 IC 的 BAT 引脚。 但是、我没有电池仿真器或直流负载。 我可以从实验室连接放电的电池组、它可以正常工作吗?
以下是到目前为止我所做的工作:
1.将 PS1 (5V @ 3A)连接到 J1连接器。
2.将电池组连接到 J5连接器。
3.按照初始 EVM 文档中所述启动 TI-CHARGER-GUI 软件并选择了 BQ25672。
4.在第4步 、当我打开 PS1并将电池组连接为负载1时、我无法测量 8.55V 在 J3连接器上的 VSYS 处。 相反、我测量 7.61V .
您能否为我提供指导、说明一下此设置中遗漏了哪些因素导致无法正确测量电压?