This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:充电终止后的放电电流

Guru**** 2536260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392549/bq25798-discharge-current-after-charge-termination

器件型号:BQ25798

工具与软件:

BQ25798完成充电后、将在电池线路中流动大约0.5 mA 的电流。 (它正在从蓄电池放电。)
我想在充电完成后进一步降低电池的放电。
您能否告诉我如何通过寄存器设置或外部组件降低电池线路的功耗?
我们将向您发送当前寄存器设置值、请根据此进行检查。


- VAC1输入12.8V
- VAC2输入无(仅限 VAC1输入配置)
-充电电压8.0V
- CC 充电电流1300mA
-截止电流160mA
-输入电流限制1150mA

e2e.ti.com/.../BQ25798EVM_5F00_Register_5F00_settings_5F00_20240725.txt

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    连续模式下的 ADC 可能导致额外的漏电流。  禁用 ADC 或更改为单次触发。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    根据上一问题中发送的寄存器设置值、我们寻找可减少电流消耗的组合。 测试结果如下表所示。
    是否建议在充电完成后设置 EN_HIZ=1、以便在存在 VBUS 电压时降低电池线路的电流消耗?
    如有任何疑问、请提供反馈。



    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    设置 EN_HIZ=1会在施加 VBUS 电源时关闭转换器。  系统负载完全由电池提供。  一些客户在电池充电后设置 EN_HIZ=1、以降低电流消耗。

    此致、

    Jeff