This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50EVM:电路板在尝试连接电池时很快会发烫

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395285/bq41z50evm-board-quickly-gets-very-hot-when-i-try-to-attach-cells

器件型号:BQ41Z50EVM
主题中讨论的其他器件:BQ41Z50BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

我使用 SLUUD32 BQ41Z50锂离子电池组管理器评估模块第2.3节 EVM 连接作为参考。

第3页的底部/第4页的顶部介绍了电池连接以及图2-1。

根据第4页、我开始连接各个单元格、从1N、1P 开始、然后添加2P、3P。

这时,文龙的手机响了。

当我尝试4P 连接时、电路板立即变得很热。

使用第4节电池时会发生这种情况、也如果我改为尝试"在未使用的电压检测输入之间短接"(第4页)。

1.我在这里遗漏了什么? 电池连接是在部分2.3中给出的第一步。。。 是否应先采取其他步骤?

例如、是否需要先连接 Batt+/ Batt-、然后连接电池平衡导线?

2.第4页的图2-2名为"J1和 J5端子块连接"、不过看上去好像是对 J4的描述。

请澄清(表标题是否错误?)

3.即使在电路板没有连接电池或电源的情况下、我是否能够从 BQStudio (使用 EV2400)与 BQ41Z50进行通信?

为了以其他方式询问、BQ41Z50是否可以从连接器 J3 (连接到 EV2400端口1 SMB)供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了-最初的问题与电池极性不是我预期的(我现在让该板与 BQStudio 通信)有关。

    问题2和3仍然有效(此问题尚未解决)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    2-标题不正确。 没错、它描述的是 J4的连接。 我已为下一版用户指南添加注释。

    3-为了进行器件上电和通信、您至少需要将电池或电阻梯连接到 J4 EV2400连接到 J3

    请注意、这些电线的颜色不正确。 这是绘图错误、但电路板上的实际测试点是正确的。