主题中讨论的其他器件:BQ41Z50、 BQSTUDIO、 EV2400
工具与软件:
我使用 SLUUD32 BQ41Z50锂离子电池组管理器评估模块第2.3节 EVM 连接作为参考。
第3页的底部/第4页的顶部介绍了电池连接以及图2-1。
根据第4页、我开始连接各个单元格、从1N、1P 开始、然后添加2P、3P。
这时,文龙的手机响了。
当我尝试4P 连接时、电路板立即变得很热。
使用第4节电池时会发生这种情况、也如果我改为尝试"在未使用的电压检测输入之间短接"(第4页)。
1.我在这里遗漏了什么? 电池连接是在部分2.3中给出的第一步。。。 是否应先采取其他步骤?
例如、是否需要先连接 Batt+/ Batt-、然后连接电池平衡导线?
2.第4页的图2-2名为"J1和 J5端子块连接"、不过看上去好像是对 J4的描述。
请澄清(表标题是否错误?)
3.即使在电路板没有连接电池或电源的情况下、我是否能够从 BQStudio (使用 EV2400)与 BQ41Z50进行通信?
为了以其他方式询问、BQ41Z50是否可以从连接器 J3 (连接到 EV2400端口1 SMB)供电?