主题中讨论的其他器件: TPS543B20
工具与软件:
TPS543C20在运行3-6个月后出现故障、HS_FET 和 LS_FET 烧毁且输出短路。
帮助我们分析两个 MOS 管燃烧的可能原因。 应用环境:输入:12V、输出:1V、平均电流17A、峰值电流19A。
下面是我的原理图设计:

软件:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
建议的最大运行条件为18V。 尽管绝对最大值为20V、但超过工作最大值持续运行可能会损坏 FET。 数据表确实提到了10nF-100nF、但根据我的经验、2.2nF-10nF 高频旁路电容器是查看改进的理想起始值、必须将其直接放置在 PVIN 引脚旁边。 我查看了原理图、确实有一些改进设计的建议:第一个是~400uF 的总电容看起来非常低。 该设计将从大约10倍的有效输出电容中受益。 在电流条件下 、我预计负载变化时会有非常大的过冲和下冲。 但是、这与 FET 损坏不如 SW 节点振铃直接相关。 如果不控制振铃并增加有效输出电容、我就不能保证长期不会出现任何问题。 解决这些问题后、下一步是仔细检查布局。
此致、
Britton
2种 FET 损坏源为(1)超出器件电压限值和(2)超出电流限值。 考虑到最大 负载为19A 并且电流限制已适当设置、我预计电流不会是损坏源。 话虽如此、我们从随附的屏幕截图中知道、电压非常接近绝对最大值。 如果该电源轨上发生任何输入瞬态或负载瞬态、 我们预计电压会超过器件的绝对最大值。 我们可以开展的一项调查是直接在引脚上测量 PVIN、以便我们可以看到影响 HS FET 的 PVIN-SW 测量。 您提到这只发生在一个项目,但设计是通用的,是否有任何 其他差异,可能存在之间存在,即使它们是小布局或 BOM 差异?
鉴于这不会影响所有器件、我的猜测是该电源轨上发生的负载或线路瞬变并导致超过绝对最大值的 SW 尖峰 最后、我们可以调查器件的顶部标记、以确定是否存在任何与该批次相关的其他质量问题(请附上图片)、但这种情况极不可能、很可能与超出 FET 的额定电压有关。
为防止此问题在将来发生、我推荐完整的布局和原理图审阅、我很乐意为您提供帮助。
此致、
Britton
尊敬的 Jiong:
我查看了布局、没有任何问题。 我的设计问题都在原理图方面(如上所述)。
PVIN-SW 电压完全在额定范围内。 我仍然认为它与 SW-GND 绝对最大值相关 振铃非常接近绝对最大值、任何瞬态都可能导致电压超过20V。 这会损坏 LS FET、当一个 FET 损坏时、通常会出现"级联故障"、即由于在 LS FET 中施加过大的电流、HS FET 很快会损坏。 我相信、如果解决 SW 节点振铃问题、未来就不会有 FET 损坏的风险。
此致、
Britton