This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:RVFT

Guru**** 2336920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20, TPS543B20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381632/tps543c20-rvft

器件型号:TPS543C20
主题中讨论的其他器件: TPS543B20

工具与软件:

TPS543C20在运行3-6个月后出现故障、HS_FET 和 LS_FET 烧毁且输出短路。

帮助我们分析两个 MOS 管燃烧的可能原因。 应用环境:输入:12V、输出:1V、平均电流17A、峰值电流19A。

下面是我的原理图设计:

软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    看起来 SW 振铃峰值高于 SW 的最高建议工作条件(18V)、因此 FET 损坏不足为奇。 这可能是由于输入引脚上没有高频旁路电容器。 我们建议在尽可能靠近 PVIN 引脚的位置添加一个2.2nF-10nF 电容器、以帮助减少这种情况。 这通常提供了足够的裕度、但如果需要进一步减小该值、则可以在 SW 中添加缓冲电路。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    最大 SW 为20V、建议值为18V、设计处于临界状态、但未超过最大值、这是否会导致内部 HS 和 LS 损坏? 当前概率为1%。

    PVIN 数据表中的建议为10nF-100nF。 在设计中、我放置了一个1uF 的电容器。 在调试过程中、我更改了一个47nF 电容器、因此没有影响 SW 的振铃。

    是否有任何方向可以帮助我们弄清芯片出现故障的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的最大运行条件为18V。 尽管绝对最大值为20V、但超过工作最大值持续运行可能会损坏 FET。 数据表确实提到了10nF-100nF、但根据我的经验、2.2nF-10nF 高频旁路电容器是查看改进的理想起始值、必须将其直接放置在 PVIN 引脚旁边。 我查看了原理图、确实有一些改进设计的建议:第一个是~400uF 的总电容看起来非常低。 该设计将从大约10倍的有效输出电容中受益。  在电流条件下 、我预计负载变化时会有非常大的过冲和下冲。 但是、这与 FET 损坏不如 SW 节点振铃直接相关。 如果不控制振铃并增加有效输出电容、我就不能保证长期不会出现任何问题。 解决这些问题后、下一步是仔细检查布局。  

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    我懂、我 想说的是我们的一个项目只发生了芯片故障我们的设计是通用的 是否有任何其他方法来调查此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2种 FET 损坏源为(1)超出器件电压限值和(2)超出电流限值。 考虑到最大 负载为19A 并且电流限制已适当设置、我预计电流不会是损坏源。 话虽如此、我们从随附的屏幕截图中知道、电压非常接近绝对最大值。 如果该电源轨上发生任何输入瞬态或负载瞬态、 我们预计电压会超过器件的绝对最大值。 我们可以开展的一项调查是直接在引脚上测量 PVIN、以便我们可以看到影响 HS FET 的 PVIN-SW 测量。  您提到这只发生在一个项目,但设计是通用的,是否有任何 其他差异,可能存在之间存在,即使它们是小布局或 BOM 差异?  

    鉴于这不会影响所有器件、我的猜测是该电源轨上发生的负载或线路瞬变并导致超过绝对最大值的 SW 尖峰 最后、我们可以调查器件的顶部标记、以确定是否存在任何与该批次相关的其他质量问题(请附上图片)、但这种情况极不可能、很可能与超出 FET 的额定电压有关。

    为防止此问题在将来发生、我推荐完整的布局和原理图审阅、我很乐意为您提供帮助。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britton,

    下面是我们测量的 PVIN 到 SW 的波形、此电压裕量仍然可用。

    PCB 布局如下。 另请帮助检查是否存在任何设计缺陷:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiong:  

    我查看了布局、没有任何问题。 我的设计问题都在原理图方面(如上所述)。  

    PVIN-SW 电压完全在额定范围内。 我仍然认为它与 SW-GND 绝对最大值相关 振铃非常接近绝对最大值、任何瞬态都可能导致电压超过20V。 这会损坏 LS FET、当一个 FET 损坏时、通常会出现"级联故障"、即由于在 LS FET 中施加过大的电流、HS FET 很快会损坏。 我相信、如果解决 SW 节点振铃问题、未来就不会有 FET 损坏的风险。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    此外、振铃 接近于 SW-GND 绝对最大值、它对 MOSFET 的影响有多严重、在这种情况下芯片被损坏的可能性有多大、以及芯片在稳定运行一段时间后如果不发生故障是否不会被损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何暂时违反绝对最大值的行为都可能导致 MOSFET 严重损坏。 由于图中所示的值非常接近绝对最大值、因此任何瞬态都可能导致该值超过绝对最大值、这种情况的可能性很高。  如果器件 已在建议运行值范围内成功运行较长时间、则损坏器件的可能性很低。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    芯片顶部的丝印能否解释芯片的直流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiong:

    我能够在我们的内部系统中确认该批次代码。 您解释芯片的直流是什么意思?

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    能否通过在芯片表面上进行丝网印刷来获知芯片的 DataCode、特别是红框中丝网印刷的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiong:

    是的、该代码可以由标记确定、我们将其称为批次追踪代码。 标记"TI"仅为公司名称。 "13i"指年份(1=2021)、月份(3=3月)和唯一 标识符("i")  

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Britton、

    我还有一个问题:为什么 数据表中所述的 VIN 至 SW 对负电压(min)没有限制、这也会在其他 数据表( 如 TPS543B20)中写入。

    以下是 TPS543C20 sdatasheet:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiong:  

    可能是由于疏忽。 以 TPS543B20为例、您可以看到 VIN-SW 的10ns 与 SW-PGND 相当。 我不能在不经过内部流程的情况下将确认作为官方规范给出、但根据此系列中其他器件的数据表、我可以做出合理的假设。

    此致、

    Britton