This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:升压稳压器 TPS552882QWRPMRQ1

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377904/tps552882-q1-boost-regulator-tps552882qwrpmrq1

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552882EVM-2MHzTPS552882TPS55288

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我已经设计并实现了采用 TPS552882QWRPMRQ1的升压稳压器电路、当我提供12V 和3A 的输入并生成19V 的输出时。 这里我遇到的是输出电容器的问题。一段时间后、输出没有遇到这些输出电容器在阻抗检查中出现故障的情况。 是 MOSFET 侧还是输入侧有问题?

请帮助我解决问题。

谢谢。此致、

Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    感谢您联系我们。 我可以知道这里的应用是什么吗? 电流负载是多少?

    您能否提供原理图以便我可以检查设计问题吗? 此外、还请提供输出电容器和电感器的器件型号和数据表。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    很抱歉耽误您的时间、

    PFA

    我的应用是使用12V、6A 输入为电池充电、生成18.8V、6A、 并与 SMBus 通信以控制充电。

    此致、

    Tagore。

    e2e.ti.com/.../4S6P-BATTERY-CHARGER-_2800_100W_29005F00_V0.1_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    从原理图中我没有看到明显的问题。 确保 C3有效电容在5V 直流偏置下大于2uF。 建议在 SW 1和 SW2中添加 RC 缓冲器。

    执行测试时的负载电流是多少?

    您能否帮助提供 Vin Vout SW1 SW2电感器电流波形? 捕获输出故障时刻是不错的选择。 我想检查器件的工作性能。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    是的、C3的电容值为4.7 μ F、并且由于我的器件损坏、未在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。

    1.能否  从您身边获得这些 Vin Vout SW1 SW2响应、以便在收到器件发货后进行自我验证。

    2.当我看到您的 TPS552882E表带 设计时 -2MHz、大家会发现、它专为2.7V - 36V 输入电压以及22V/3A 输出电流而设计。 但我的输入为12V、6A、输出为18.8V、6A。 使用此设计、我可以做到这一点吗

    从充电器 IC BQ25720RSNR、未获得输出电压。我验证了 MOSFET (Q7)在引脚5、6、7、8上的电压为18.8V、在引脚1、2、3上的电压为0。

    4.当我尝试与 MCU (PIC16F18046-E/ML)通信时 、升压 IC i.e、 TPS552882QWRPMRQ1 是 damaged.e2e.ti.com/.../2364.4S6P-BATTERY-CHARGER-_2800_100W_29005F00_V0.1_5F00_SCH.pdf

    您能帮助解决这个问题吗?

    谢谢。此致、

    Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    1.请参阅数据表中的8.2.3。 请在您的部件准备就绪时提供波形。

    2. TPS552882可在输入电压为12V 的情况下支持18.8V/6A 输出。 但输入电流应约为18.8*6/0.9/12=10.4A。 6A 输入电流不够。 此外、在此电源中、建议使用400kHz 开关频率和4.7uH 电感器。 设置 R6=49.9K 和 L1=4.7uH。 设置 R5=26.4k、以获得12.5A 电感器电流限制。

    3.进行测试时、工作条件是什么?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    感谢您的支持、我将在获得器件后进行这些更改。

    请澄清 Poin 3和 Poin 4。?

    我是否需要编程才能在充电器 IC 侧无需 MCU 的情况下获得输出?

    此致、

    Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    关于第3点、建议提出 关于  BQ25720RSNR 的新话题。 不能同时将该主题分配给两个产品线。

    关于第4点、您是指 PG 和 CC 函数吗? TPS552882不受 MCU 控制。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我提供12V/3A 时200 mA、它可以正常工作、但在将电流增加到3A 后、它会变短、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    请帮助提供  Vin Vout SW1 SW2电感器电流波形? 捕获输出故障时刻是不错的选择。

    请将 R6更改为49.9K 并将 L1更改为4.7uH 以进行散热考虑。

    您能否提供 TPS552882Q 的布局文件? 我想检查是否存在布局问题。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    请查看随附的布局文件。

    e2e.ti.com/.../4S6P-BATTERY-CHARGER-_2800_100W_29005F00_V0.1_5F00_ALL-LAYERS.pdf

    此致、

    Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    感谢您的反馈、我们将对此进行调查并在稍后回复。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    我可以在布局文件中获得任何反馈点吗?

    此致、

    Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    谢谢、由于 Mulin 太棒了、请预计下周一会有延迟回复。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    布局对于直流/直流 IC 的正常工作非常重要。 我认为目前的布局非常糟糕。 请参阅我们的布局指南和我的评论。

    另外、请提供我需要的波形、以便我们了解 IC 的工作方式。


    e2e.ti.com/.../TPS552882Q-layout-reiview-07292024.pptxe2e.ti.com/.../6320.TPS55288-Layout-Guideline-_2800_Rev-B_2900_.pdf

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    感谢您发送编修。

    另请查找 SW1 (C1)、SW2 (C5)和输出(FB2)的波形。 给我一些建议。 在捕获此输入时、200mA IC 消耗的电流为 50mA。

    此致、

    Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    感谢您的波形。 由于输入电压为12V、SW1也应为12V、为什么波形显示为17V?

    12V/CMOS 输入意味着电源电流限制为200mA 200mA、对吧? 没有负载?

    您能说明一下 IC 何时会失效吗? 您是否要将电源电流限制更改为3A 或将负载电流更改为3A? IC 会立即发生故障、还是会工作一段时间? 当 IC 发生故障时、您能帮助提供 Vin Vout SW1 SW2电感器电流波形吗?

    请检查 SW1、SW2、Vin、Vout、VCC 的阻抗以检查失效模式。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    是、将电源中的电流限制为200mA。并且在输出端未连接任何负载。

    当我提供3A 输入电流时、IC 在2分钟后发生故障。

    从 PCB 上移除 IC 和 MOSFET 后、SW1、SW2、Vin、Vout、Vcc 的阻抗正常。

    此致、

    Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    当 IC 发生故障时、您能帮助提供 Vin Vout SW1 SW2电感器电流波形吗?

    请检查 PCB 中 IC 和 MOSFET 的阻抗、因为我们要检查 IC 条件。 2分钟后、IC 是否能够在之后重新启动或者永远不会再次启动?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    是的、我测试了阻抗、在那种情况下失败了。 此外、IC 从 PCB 上移除并检查了引脚对引脚、同样、IC 和 MOSFET 的阻抗不会出现。
    2分钟后,它也得到相同的问题,不启动.

    您是说在出现故障条件后需要这些波形吗?

    此致、

    Tagore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tagore:

    [报价 userid="563865" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377904/tps552882-q1-boost-regulator-tps552882qwrpmrq1/5334525 #5334525"]由于输入电压为12V、sw1也应为12V、为什么波形显示为17V?

    这个问题呢?  

    电源和 TPS55288之间是否有其他电路? 是否有任何其他器件同时工作? 您能否提供设备连接方式的图片?

    您知道 IC 将损坏大约2分钟、因此请观察波形以查看是否有任何异常。 请在失败前捕获异常波形。 此外、设置触发器 Vout 下降沿以捕获故障时刻。 使刻度更长、以查看 更多信息。 同时使用四个探头。 观察电感器电流。

    没有有用的波形、我们就无法分析根本原因。 感谢您的努力。

    此致、

    Mulin