主题中讨论的其他器件:TPS552882EVM-2MHz、 TPS552882、 TPS55288
工具与软件:
尊敬的支持团队:
我已经设计并实现了采用 TPS552882QWRPMRQ1的升压稳压器电路、当我提供12V 和3A 的输入并生成19V 的输出时。 这里我遇到的是输出电容器的问题。一段时间后、输出没有遇到这些输出电容器在阻抗检查中出现故障的情况。 是 MOSFET 侧还是输入侧有问题?
请帮助我解决问题。
谢谢。此致、
Tagore。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的支持团队:
我已经设计并实现了采用 TPS552882QWRPMRQ1的升压稳压器电路、当我提供12V 和3A 的输入并生成19V 的输出时。 这里我遇到的是输出电容器的问题。一段时间后、输出没有遇到这些输出电容器在阻抗检查中出现故障的情况。 是 MOSFET 侧还是输入侧有问题?
请帮助我解决问题。
谢谢。此致、
Tagore。
尊敬的 Mulin:
很抱歉耽误您的时间、
PFA
我的应用是使用12V、6A 输入为电池充电、生成18.8V、6A、 并与 SMBus 通信以控制充电。
此致、
Tagore。
e2e.ti.com/.../4S6P-BATTERY-CHARGER-_2800_100W_29005F00_V0.1_5F00_SCH.pdf
尊敬的 Mulin:
是的、C3的电容值为4.7 μ F、并且由于我的器件损坏、未在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。
1.能否 从您身边获得这些 Vin Vout SW1 SW2响应、以便在收到器件发货后进行自我验证。
2.当我看到您的 TPS552882E表带 设计时 -2MHz、大家会发现、它专为2.7V - 36V 输入电压以及22V/3A 输出电流而设计。 但我的输入为12V、6A、输出为18.8V、6A。 使用此设计、我可以做到这一点吗
从充电器 IC BQ25720RSNR、未获得输出电压。我验证了 MOSFET (Q7)在引脚5、6、7、8上的电压为18.8V、在引脚1、2、3上的电压为0。
4.当我尝试与 MCU (PIC16F18046-E/ML)通信时 、升压 IC i.e、 TPS552882QWRPMRQ1 是 damaged.e2e.ti.com/.../2364.4S6P-BATTERY-CHARGER-_2800_100W_29005F00_V0.1_5F00_SCH.pdf
您能帮助解决这个问题吗?
谢谢。此致、
Tagore。
尊敬的 Tagore:
1.请参阅数据表中的8.2.3。 请在您的部件准备就绪时提供波形。

2. TPS552882可在输入电压为12V 的情况下支持18.8V/6A 输出。 但输入电流应约为18.8*6/0.9/12=10.4A。 6A 输入电流不够。 此外、在此电源中、建议使用400kHz 开关频率和4.7uH 电感器。 设置 R6=49.9K 和 L1=4.7uH。 设置 R5=26.4k、以获得12.5A 电感器电流限制。
3.进行测试时、工作条件是什么?
此致、
Mulin
尊敬的 Mulin:
请查看随附的布局文件。
e2e.ti.com/.../4S6P-BATTERY-CHARGER-_2800_100W_29005F00_V0.1_5F00_ALL-LAYERS.pdf
此致、
Tagore。
尊敬的 Tagore:
布局对于直流/直流 IC 的正常工作非常重要。 我认为目前的布局非常糟糕。 请参阅我们的布局指南和我的评论。
另外、请提供我需要的波形、以便我们了解 IC 的工作方式。
e2e.ti.com/.../TPS552882Q-layout-reiview-07292024.pptxe2e.ti.com/.../6320.TPS55288-Layout-Guideline-_2800_Rev-B_2900_.pdf
此致、
Mulin
尊敬的 Tagore:
感谢您的波形。 由于输入电压为12V、SW1也应为12V、为什么波形显示为17V?
12V/CMOS 输入意味着电源电流限制为200mA 200mA、对吧? 没有负载?
您能说明一下 IC 何时会失效吗? 您是否要将电源电流限制更改为3A 或将负载电流更改为3A? IC 会立即发生故障、还是会工作一段时间? 当 IC 发生故障时、您能帮助提供 Vin Vout SW1 SW2电感器电流波形吗?
请检查 SW1、SW2、Vin、Vout、VCC 的阻抗以检查失效模式。
此致、
Mulin
尊敬的 Tagore:
[报价 userid="563865" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377904/tps552882-q1-boost-regulator-tps552882qwrpmrq1/5334525 #5334525"]由于输入电压为12V、sw1也应为12V、为什么波形显示为17V?这个问题呢?
电源和 TPS55288之间是否有其他电路? 是否有任何其他器件同时工作? 您能否提供设备连接方式的图片?
您知道 IC 将损坏大约2分钟、因此请观察波形以查看是否有任何异常。 请在失败前捕获异常波形。 此外、设置触发器 Vout 下降沿以捕获故障时刻。 使刻度更长、以查看 更多信息。 同时使用四个探头。 观察电感器电流。
没有有用的波形、我们就无法分析根本原因。 感谢您的努力。
此致、
Mulin