This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:在短时间内实现初级电压骤降和上升

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400116/ucc28951-q1-primary-voltage-dip-and-rise-for-short-duration

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

你好、Mike。

我们将使用具有8mH 电感和27匝比的第二版变压器。 现在、输入电压将为600V 至950VDC。 泄漏电感约为22uH。  不过、根据 Excel、我们不需要匀场电感。 已连接反向并联二极管。  

我们将看到以下波形。 续流期间变压器初级电压会上升和下降、如下图所示。

此外、随着负载电流的增加、变压器的上升和下降也在增加。

有什么原因? 以及我们如何缓解这种情况。

仅供参考、

DELAB、DELCD:30K

DELEF:14K

黄色:变压器初级电压  

粉色:变压器初级电流  

绿色:同步 FET 门之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以看到变压器的 Llk 与开关节点电容发生振铃。  这就是您在变压器初级侧观察到的振铃的原因。

    在该负载下、漏电感没有足够的能量来实现 ZVS。  在此负载下、您将 AB 和 CD 导通延迟设置为此 LC 振荡电路频率的1/4。   我已经为您标记了图、以显示需要在何处设置该延迟。

     正确设置 AB 和 CD 的导通延迟时序(tdelay)后。 此负载下的变压器波形应与针对 UCC28951的应用手册(可在以下链接中找到)中呈现的波形类似。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、