工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 LM61480并且有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
我目前正在为 LM61480设计外设电路。
根据 LM61480数据表 P. 11.2 50布局示例的 L1正下方是 GND 图形。
通常认为最好直接在其下方移除 GND。
说 LM61480建议使用 GND 填充电感正下方的图形是否正确?
电感正下方的 GND 图案是否有任何问题?

——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 LM61480并且有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
我目前正在为 LM61480设计外设电路。
根据 LM61480数据表 P. 11.2 50布局示例的 L1正下方是 GND 图形。
通常认为最好直接在其下方移除 GND。
说 LM61480建议使用 GND 填充电感正下方的图形是否正确?
电感正下方的 GND 图案是否有任何问题?

——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi
尊敬的信一:
数据表显示了建议的布局、与 EVM 上的布局类似。
根据我的理解、移除电感器下方的 GND 的注意事项更适用于较旧的非屏蔽电感器、其中 SW 与 GND 平面的耦合会通过形成天线来影响 EMI 性能。 一些工程师似乎更倾向于将该方法用于旧器件。
但是、对于此器件、TI 建议采用上方布局、电感器下方的 GND 平面完好无损。 这提供了更好的散热并有助于阻止共模噪声、这对于此设计至关重要。 此外、对于屏蔽式电感器、 涡流泄漏 很小 、并且电感器下方完整 GND 平面后面的潜在 EMI 缺点很小。 还请确保 PCB 的第2层是 GND 平面、因为这起到器件的主要噪声屏蔽层的作用。
谢谢!
Joshua Austria.
你好、Joshua:
感谢您的答复。
我知道现在没有 EVM。
我来确认。
这是否意味着电感正下方的层为 GND?
请同时确保 PCB 的第2层是 GND 层、因为此层充当器件的主要噪声屏蔽层。
感谢您的大力帮助与合作。
此致、
Shinichi
尊敬的信一:
是的、如电感器下方的 GND、将为器件提供更多的散热。
关于共模噪声、接地平面可屏蔽来自 SW 节点的开关噪声。 当电流通过电感器时、它会产生磁场。 这本质上会产生开关噪声。 如果电感器下方有切口、则 电感器的磁场可以自由地进入其他层、并可能在系统的其余部分中引入噪声。 因此、我们还建议将敏感布线远离 SW 节点等噪声源。 通过将 GND 倾倒在电感器下方、您可以使磁场接地并减少进入 PCB 其余部分的噪声量。
谢谢!
Joshua Austria.
你好、Joshua:
感谢您的快速回复。
通过将 GND 浇注在电感器下方、您可以将磁场接地并减少将进入 PCB 其余部分的噪声量。 [报价]您的意思是、通过在电感器下方放置一个接地图案、可以用接地屏蔽磁场、从而减少进入 PCB 其余部分的噪声量。
感谢您的大力帮助与合作。
此致、
Shinichi