This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:UCC28700-Q1输出电压异常

Guru**** 2502355 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402207/ucc28700-q1-ucc28700-q1-output-voltage-is-abnormal

器件型号:UCC28700-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在使用 TI UCC28700-Q1设计反激式电源。  测试过程中发现问题、请帮助分析可能的原因:

设计参数:

输入电压:60-500VDC,输出电压:二级1:18V(10W 最大), 二级:9V(3W 最大),辅助绕组:15V。  

变压器匝数比: 一次侧绕组:辅助绕组:第二个窗口1 (18V 输出): 第二个窗口2 (9V 输出)= 27:7:8:4。   一次侧绕组 电感:220uH,反馈电阻值:RS1=70.6Kohm,RS2=23.2K 欧姆,电流采样电阻:0.51欧姆,所有其他设计部分参考 TI 的规格和参考计算文档。

问题 : 无负载时、HV 设置为60V、MOSFET 栅源在启动时只有3个脉冲波形信号、然后没有波形。 最大 CS 引脚约为250mV、 与规格相匹配。 但  VS 引脚电压仅为225mV、这并未达到 规格中的4.05V 调节电压。 怀疑控制 IC 已进入错误报告模式、并且在负载输出电压下没有输出。

测试波形如下所示。  这三个波形的具体图像如下图所示。  

CH1:输入电压、CH2:VDD、CH3:VS 引脚、CH4:CS 引脚、CH6:MOS-GS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    感谢您联系我们。

    关于关闭控制器的原因、我想可能有两个原因。  

    首先、CS 引脚上的电流必须在8us 之前达到250mV 的最小阈值。 如果不满足此条件、IC 很可能会关断。

    2.第二、您可能需要在关断前几个周期观察开关频率。 如果这是稳定性问题、控制器开关频率将大于最大开关频率、这可能会强制出现 OVP 类型的情况。 VS 引脚上的探测不可见、因此请使用辅助绕组检查这一点。

    请告知我们您的观察结果。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的反馈和支持。

    此时电源无法正确启动。 我们只能 在启动时观察到三个初始 PWM 周期。 之后、它将关闭。 我们在数据表中找到的一些信息如下所示。

    1.在  三个初始 PWM 周期内 、最大值 CS 引脚(CH3)上的电压约为331mV、超过250mV。 详情请参见下图。

    CH1=UZK、 CH2=CH3 = VDD  CS、 CH4=VS、CH6=mos-gs 

    2、  变压器辅助绕组同名端的电压请参见下图中的 CH5显示。 为什么   辅助绕组同名端的电压如此之小?

    CH1=UZK、 VDD、 CH3=VS、CH4=CS CH5=辅助绕组电压  CH6= 302-GS。

    3、变压器 初级绕组和次级绕组的电感和同名端也必须进行检查。  

    如果 您需要其他信息、 请告诉我。

    提前感谢您!

     

    此致

    Jing Zhenhua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    感谢您发布波形。 导通时间看起来没有问题、辅助绕组上出现大约-16V 的电压、预期为-nPA x Vin。 在关断期间、理想情况下应读取 Vout x Na/Ns。 这似乎是不正确的。 您能否检查是否有什么钳位此问题:例如非常高的缓冲电容器/可能是额定值不合适的钳位二极管? 另外、您能否检查变压器的匝数比? 另外、您能否仅分享原理图中的反激部分?

    此致、

    Harish