工具与软件:
TPS65100定制 EVK 不工作
下面是电路


电压设置为 VIN = 3.3V
空载时汲取的电流0.030A
SW 引脚处的波形= 3.3V (平坦直流)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

该图像显示了 SW 引脚处的波形
显示 Vout 1 (主升压转换器)处交流分量的图像
图像显示了 VOUT 1处的直流分量
Patrick、您好!
我可以看到开关是在 SW 引脚上发生的。 请检查波形、因为我不是从 Vout 2、Vout 3引脚获得输出、而 Vout 4只产生-2.2V
VOUT1 = 9.632
VCOMIN = 3.363
VOUT2 =-2.23V
VOUT3 = 1.02mV
VOUT4 = 1.74V
Patrick、您好!
是的、我使用的是4.7uH 3A 20% 39m Ω 屏蔽线绕功率电感器。
jlcpcb.com/.../C48496
Patrick、您好!
好消息、我在一个新电路板上安装了新的组件、我可以告诉大家、现在我将获得更好的结果。
输入电压3.3V
输入侧电流= 0.043mA
VOUT1= 9.946V
VOUT2 =-4.78v
VOUT3 = 20.2V
VCOM= 4.986v
VCOMIN = 4.85V
REF = 1.21V
这些测量是在没有任何负载的情况下完成的。
我相信我们可以制造新的批次、只是为了确保我们已经达到我们的目标。
接下来是在负载下测试这些输出。
由于 TI 门户显示缺货、是否可以获取5-6个 TPS65100样片?