This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:TPS65100定制 EVK 不工作

Guru**** 2381900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398656/tps65100-tps65100-custom-evk-not-working

器件型号:TPS65100

工具与软件:

TPS65100定制 EVK 不工作

下面是电路




电压设置为 VIN = 3.3V

空载时汲取的电流0.030A

SW 引脚处的波形= 3.3V (平坦直流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家目前不在办公室。 他将于下星期一回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:

    您是否通过示波器获得了 VIN、SW 和 VOUT1的启动波形?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启动期间、SW 引脚变为3.3V 而不生成任何波形、VIN 分别在3.3V 和3.3V 下保持稳定。
    您能否建议我如何在仅启用 VOUT1的情况下启动 TPS65100、以便我们检查主开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:

    好的、您能否在启动期间还监控 REF 和 COMP 电压? 是否已将 EN 和 ENR 连接到 VIN?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


     该图像显示了 SW 引脚处的波形

     显示 Vout 1 (主升压转换器)处交流分量的图像

     图像显示了 VOUT 1处的直流分量




    Patrick、您好!

                   我可以看到开关是在 SW 引脚上发生的。 请检查波形、因为我不是从 Vout 2、Vout 3引脚获得输出、而 Vout 4只产生-2.2V

    VOUT1 =    9.632
    VCOMIN = 3.363

    VOUT2 =-2.23V

    VOUT3 = 1.02mV

    VOUT4 = 1.74V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:

    您是否确认 SW 波形正确? 如果 VOUT1=9.6V、则 SW 电压不应如此小。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了几项内容、使这个板正常工作。
    C2-/MODE 已对地短路、因此我已将其从那里移除、并将电容器直接连接到引脚15和14
    现在、我将获得以下读数-

    REF = 1.65V

    VOUT 1 = 9.62V (连接35 Ω 电阻作为负载)

    VOUT 2 =-3.54V

    VOUT 3 = 460mV

    VCOMIN = 1.72V

    SW 引脚处的共模电压波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:

    好的、那么您能否上传最新的原理图? 谢谢

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图相同、我刚刚更改了滤波器电容器、并在 VOUT 1输出端添加了一个35 Ω 负载、并移除了接地的 C2-/MODE 引脚。 应该一切都相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:

    是否尝试过具有更高电流能力的电感器?  CDRH4D28NP-270NC 的额定电流似乎只有0.58A。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!
                  是的、我使用的是4.7uH 3A 20% 39m Ω 屏蔽线绕功率电感器。
    jlcpcb.com/.../C48496

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:

    如果移除了35 Ω 电阻、VOUT1的电压是多少?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:

    在您之前的回复中、Vou1=9.62V、但 VCOMIN 仅为1.72V? 您是否已确认 R6和 R7均为511k Ω?

    VOUT 1 = 9.62V (连接35 Ω 电阻作为负载)

    VOUT 2 =-3.54V

    VOUT 3 = 460mV

    VCOMIN = 1.72V

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

                     当电容 C15被取下后、VCOMIN 的电压将达到1.2V 左右、我还遇到了一件事、我发现很奇怪、REF 的电压是1.6V 而不是1.2V、这可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:

    是的、这很奇怪、您是否曾尝试使用其他 PC 来更改 IC? 是否每个 IC 都有相同的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经尝试了另一个新的板,但它启动,并在几秒钟后被锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已将其 C2-/MODE 引脚与 GND 断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能否捕获 VOUT1、VREF、SW 的启动波形并将它们放在一个示波器屏幕截图中? 您可以使用3个探针来执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,我会发送波形表,但我有双探头在此时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

                     我已经附加了如下所示的启动波形

    黄色是 VOUT1
    紫色是 SW

    黄色表示 SW

    紫色为 REF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:

    谢谢、您能否以更长的时间捕获波形、例如1ms/div。 我想看看 IC 在上电后何时停止工作。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

                      上述波形适用于我们在尾部消息中测试的电路板、而不是锁定的 TPS65100板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:

    那么您能否同时捕获已锁定电路板的波形且持续时间超过1ms/div? 谢谢

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

                     好消息、我在一个新电路板上安装了新的组件、我可以告诉大家、现在我将获得更好的结果。

    输入电压3.3V
    输入侧电流= 0.043mA

    VOUT1= 9.946V

    VOUT2 =-4.78v

    VOUT3 = 20.2V

    VCOM= 4.986v

    VCOMIN = 4.85V

    REF = 1.21V

    这些测量是在没有任何负载的情况下完成的。
     我相信我们可以制造新的批次、只是为了确保我们已经达到我们的目标。
    接下来是在负载下测试这些输出。
    由于 TI 门户显示缺货、是否可以获取5-6个 TPS65100样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DGR:

    您能找到 Arrow 吗? 您可以在那里找到样片。

    BR

    Patrick