Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ40Z50
工具与软件:
从一年前,我们的电池偶尔发现 COV,但 我们没有找到原因,它很难再发生。 您是否遇到过正常使用时的 COV 保护?
适配器电压:20V;电池:4S2P 6700mA、COV:4.25V/1S;独特的适配器、独特的系统和独特的电池 是一个产品组;我们测试了数百个组(__LW_AT__发运前进行了基本测试)。
测试条件:适配器始终处于通电状态;充电使能引脚始终处于高电平、因为它是由适配器通过电阻器供电。 充电器和电池始终连接在一起、放入温度室、并且温度会 从5℃ 重复变化 1小时到40℃ 重复变化1小时。
偶尔会有这样的现象:充电器 STAT1在1或3天测试后 闪烁、通过 bqstudio 读数发现电池为 COV。 根据使用寿命记录、全部四节电池的 最大电压约为4.27V。