This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:使用 bq40z50r2为电池充电偶尔会触发电池 COV

Guru**** 2812625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398484/bq24610-charging-our-battery-with-bq40z50r2-will-trigger-the-battery-cov-occasionally

器件型号:BQ24610
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ40Z50

工具与软件:

从一年前,我们的电池偶尔发现 COV,但 我们没有找到原因,它很难再发生。 您是否遇到过正常使用时的 COV 保护?

适配器电压:20V;电池:4S2P 6700mA、COV:4.25V/1S;独特的适配器、独特的系统和独特的电池 是一个产品组;我们测试了数百个组(__LW_AT__发运前进行了基本测试)。

测试条件:适配器始终处于通电状态;充电使能引脚始终处于高电平、因为它是由适配器通过电阻器供电。 充电器和电池始终连接在一起、放入温度室、并且温度会 从5℃ 重复变化 1小时到40℃ 重复变化1小时。  

偶尔会有这样的现象:充电器 STAT1在1或3天测试后 闪烁、通过 bqstudio 读数发现电池为 COV。 根据使用寿命记录、全部四节电池的 最大电压约为4.27V。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaojuan、

    您能不能提供电池充电器原理图的清晰图像?我看不到组件值了?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,提供源文件不方便,在此上传一些屏幕截图作为参考,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于电量计行为、是否可以接收描述上述 COV 发生情况的日志文件和电量计设置的.gg 文件、以便我们可以更深入地了解电量计?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我们再次测试了10组,其中三组出现 COV。 以下 是其中之一。

    在 COV 出现之后、我们 将 始终记录电压和电流、 并使用示波器捕获电池电压/电流 波形、但直到现在、我们还无法触发 COV。 我们不知道 增加.e2e.ti.com/.../COV_2D00_20240730_2D00_1.gg.csv COV 概率的原因或方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    众所周知、bq40z50的 COV 保护基于当时的最大电池电压、因此可能影响这一点的东西是电池的电池平衡功能。 如果电池平衡不当、当总电压看起来正常时、可能会导致触发 COV 保护。 请确保此功能正常运行。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们可以看到、所有四节电池的最大电压数据都变得很高、而不仅仅是其中的一部分。 因此我更可能是猜测  直到 COV 充电才停止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaojuan、

    是的、每个电芯的最大电压大于为 COV 设置的跳变阈值。 因此、可能存在一些错误的配置设置、导致充电器 IC 继续充电。 我们会将该线程重新分配回充电器组、以便深入了解。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以前曾怀疑电池组电芯电压采样错误、 但   即使在经历高温和低温时、该范围也不超过5mV。 我们还尝试过 使用高频干扰来影响电池组和充电器、但 也没有 COV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以帮助 查看 上述原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaojuan、

    您能否确认这些电阻值:

    电压反馈可能离电池端子不够近。

    您是否能够在电容器之后移动反馈、然后尝试重现问题?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     左侧电阻器为1.1Ω、右侧电阻器不存在。 反馈距离电池连接器10cm。 如果 V1电压为16.8V、、则在10cm 后充电电压不会超过16.8V。 我不知道为什么 COV 要选择距离或电容器的位置、您能给我一些指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我们有另一个 奇怪的问题。 bq40z50zr2电池组用于替代之前的 bq20z45电池组。 上一个 COV:4250mV/3S、现在:4250mV/1S。 充电器或系统 绝不会 改变。   使用之前使用电池的情况下、10年多来、系统中未出现 COV 现象。 我们暂时 忽略了这一差异、并认为  LED1闪烁 之前可能存在、只是没有被注意到(尽管很容易观察)。 现在、我们 对 充电器电路进行更多分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaojuan、

    您是否可以在充电周期后/期间手动测量电池电压? 我认为电池充电电压大于16.8V 的原因不明显。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从未测量过大于16.8V 的电压。 因为这是非常偶尔发生的,我们不知道如何悔改这个 COV。 我们每天都试图记录一个月的时间,但它没有出现。 偶尔的 COV 存在超过一年。 一次、 10组 在无日志的情况下进行测试、其中3组为 COV。 因此、我们似乎不能忽略这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaojuan、

    您从未测量过 大于16.8V 的电池(即使在 COV 模式下)?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从来没有捕获 即时触发 COV ,因为它的随机性。 但 在触发后、 由于交流电始终通电、电池 COV 将不会恢复。 只要充电停止、电池电压就 会下降一位。 因此、我们仅看到 COV 的结果、而不看到过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiojuan、

    我将与团队接洽以帮助调查此问题、我们将在收集更多信息后提供更新信息。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaojuan:

    关于 COV 问题、该电量监测计是否启用了电芯平衡功能? 由于 COV 保护依赖于单个最大电芯电压 、而不是整个电池组电压、因此如果电芯均衡未正确实现、一节电芯可能比其余电芯接收到更多电荷并触发保护、并且不超过整体16.8V。 但是、如果没有描述所触发的 COV 保护之一的日志文件、很难将此情况确定为根本原因。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再次参阅我们的 gg 文件、我们已配置了电荷平衡和休息平衡、并且每个电芯电压的寿命已超过过压阈值。 均衡是否会导致整个生命周期中的每节电池都发生过压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我不明白如果充电正常、为什么均衡会导致 COV。 以前是否有类似的现象? 或者我们配置了错误的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaojuan:

    感谢您确认此系统中已启用电芯平衡、如果未启用电芯平衡、则会增加触发 COV 保护的可能性。 如果启用了平衡、则由于应该进行平衡、因此每个寿命参数中的最大电芯电压更有可能同时发生。 由于启用了平衡功能、并且电池应在整个充电过程中具有相对相同的电压、因此我认为这可能是充电器配置中的问题。 但是、我认为我们需要一个日志文件来确认这一点。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还认为充电器可能有一些错误的配置。 但我们现在没有方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员